This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:可以#39;t 在以下位置归档源文件

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/956250/ccs-can-t-file-a-source-file-at

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在使用 Code Composer Studio v5.0、通过板 DSK6416运行一个 helloworld 程序、

我还可以看到输出、但会出现错误  

"无法在"/sim/sds12/scratch/tsuch_rtsbuild_dflcmp2507.dal.design.ti.com_23248_linux/c60_rts/./exit.c 上找到源文件"找到该文件或编辑源查找路径以包含其位置"

在某些网站上搜索后,我知道了,我需要点击

"编辑源查找路径"

我在这里添加了源路径,但在执行此操作后,也会遇到相同的问题,

请任何人帮助我解决这个问题。

此致、

Asha。