This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何将 RF430FRL152H ADC 采样率提高到20-25Hz

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/954677/ccs-how-to-improve-the-rf430frl152h-adc-sampling-rate-to-20-25hz

主题中讨论的其他器件:RF430FRL152H

工具/软件:Code Composer Studio

我已经阅读了一些有关 RF430FRL152H 的论文。 但我不知道如何将 RF430FRL152H ADC 采样率提高到20-25Hz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Senhao、

    如果您查看"固件用户指南"第8页的表3、您会看到 ADC 设置与产生的转换时间之间的关系:

    http://www.ti.com/lit/pdf/slau603b

    如果您需要25Hz 的采样率、每40ms 采样1次、则必须选择最快的采样率。 设置为 CIC 滤波器、抽取率为32、ADC 精度为7位。 在这种情况下、内置 ROM 固件需要32ms 的时间才能获得一个样本。

    要重复采样过程、您可以设置"频率寄存器"该值指定两个采样之间的延迟。 由于您需要很短的时间、因此您必须选择"Custom Time"并在"Custom Timer Value Register"中以毫秒为单位指定值。 由于固件有一些开销、因此在您的情况下最短的时间为40ms。 当使用较短的时间时、将发生冲突错误。

    如果您有可用的评估硬件、则可以使用可用的演示软件尝试这些设置。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Helfried、

         感谢您的回复、我认为这对我很有帮助。

    此致、

    张感豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Helfried、

         我还想知道 我是否可以使用具有 I2C 通信的外部 ADC 来进一步提高采样频率? 如果可以、由于 ISO15693协议中的最高数据速率为26.48kbits /s、在无源射频通信场景中、ADC 的最大采样频率(SPS)是多少? 通过将外部 ADC 与 I2C 通信(SPS = 200)和 rf430frl152h 相结合、能否完成模拟信号采样和无电池射频通信?

    此致、

    张感豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shenao 您好、

    我无法回答这个问题、在这种情况下、最大 ADC 采样频率是多少。 原则上、这应该适用于连接到 I2C 总线的外部 ADC。 此外、400kHz 的最大 I2C 时钟速率似乎不是瓶颈。 我最关心的是外部 ADC 的电源要求、以及是否可以在无源环境中提供。 必须 仔细评估时序和电源要求、但这是一种超出我们支持范围的定制设计。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢您的回复、我已经了解了您的意思、因此我想知道 在无电池模式下 rf430frl125h 可以用于外部应用的具体功耗值吗? 当我将 vdd2x 引脚用于外部电源时、最大电流是多少?

    此致、

    张感豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shenao 您好、

    有关可从 RF430FRL152H 汲取的电流、请参阅常见问题解答章节2.4:

    http://www.ti.com/lit/pdf/sloa247

    请记住、这取决于天线尺寸和读取器的距离、这意味着如果您可以达到这些值、则必须在您的环境中对其进行测试。  

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    谢谢你的回复,爱你~

    此致、

    张感豪