Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H
工具/软件:Code Composer Studio
我已经阅读了一些有关 RF430FRL152H 的论文。 但我不知道如何将 RF430FRL152H ADC 采样率提高到20-25Hz?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H
工具/软件:Code Composer Studio
我已经阅读了一些有关 RF430FRL152H 的论文。 但我不知道如何将 RF430FRL152H ADC 采样率提高到20-25Hz?
您好、Senhao、
如果您查看"固件用户指南"第8页的表3、您会看到 ADC 设置与产生的转换时间之间的关系:
http://www.ti.com/lit/pdf/slau603b
如果您需要25Hz 的采样率、每40ms 采样1次、则必须选择最快的采样率。 设置为 CIC 滤波器、抽取率为32、ADC 精度为7位。 在这种情况下、内置 ROM 固件需要32ms 的时间才能获得一个样本。
要重复采样过程、您可以设置"频率寄存器"该值指定两个采样之间的延迟。 由于您需要很短的时间、因此您必须选择"Custom Time"并在"Custom Timer Value Register"中以毫秒为单位指定值。 由于固件有一些开销、因此在您的情况下最短的时间为40ms。 当使用较短的时间时、将发生冲突错误。
如果您有可用的评估硬件、则可以使用可用的演示软件尝试这些设置。
此致、
Helfried
您好、 Helfried、
我还想知道 我是否可以使用具有 I2C 通信的外部 ADC 来进一步提高采样频率? 如果可以、由于 ISO15693协议中的最高数据速率为26.48kbits /s、在无源射频通信场景中、ADC 的最大采样频率(SPS)是多少? 通过将外部 ADC 与 I2C 通信(SPS = 200)和 rf430frl152h 相结合、能否完成模拟信号采样和无电池射频通信?
此致、
张感豪
Shenao 您好、
我无法回答这个问题、在这种情况下、最大 ADC 采样频率是多少。 原则上、这应该适用于连接到 I2C 总线的外部 ADC。 此外、400kHz 的最大 I2C 时钟速率似乎不是瓶颈。 我最关心的是外部 ADC 的电源要求、以及是否可以在无源环境中提供。 必须 仔细评估时序和电源要求、但这是一种超出我们支持范围的定制设计。
此致、
Helfried
Shenao 您好、
有关可从 RF430FRL152H 汲取的电流、请参阅常见问题解答章节2.4:
http://www.ti.com/lit/pdf/sloa247
请记住、这取决于天线尺寸和读取器的距离、这意味着如果您可以达到这些值、则必须在您的环境中对其进行测试。
此致、
Helfried