主题中讨论的其他器件:SEGGER、
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我在使用 SEGGER j-Link 时遇到问题。 使用 cJTAG 配置。
我得到以下错误:
Cortex_M3_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。
Cortex_M3_0:错误:STAT [ JLINKARM_IsHalted()调用]失败!
Cortex_M3_0:20次尝试后无法确定目标状态
硬件应该可以、如果我使用 launchpad 的 xds110、它可以正常工作、如果我检查与 SEGGER 工具的连接、它就可以正常工作(见下面)。 但是、如果我使用 CCS、我不会获得连接。
BR Noge