This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:在执行 uniflash 版本4和更高版本时选择.gel 文件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/961207/ccs-tms320f28335-selecting-gel-file-when-executing-uniflash-version-4-and-above

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我们最近将二进制文件的加载位置从内部闪存移到了通过 XINTFx16访问的持久外部存储器(并相应调整了引导模式下拉)。

这需要修改我们的.gel 文件以取消注释 CCS 中 OnReset()函数以及 Uniflash 中的 XINTF_Enable()。

在 CCS 案例中、我们可以指向.ccxml 文件中由版本控制的.gel 文件、但我们如何指向 uniflash 中的另一个.gel 文件?

必须手动修改每个 Uniflash 安装、这是一种反向模式

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Johan Eriksson50"]我们如何指向 uniflash 中的另一个.gel 文件?

    建议(通过 CCS)创建指向新 GEL 文件的 CCXML 文件。 然后在 UniFlash 中、使用该选项来使用该 CCXML 文件创建新会话。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这肯定是朝着正确方向迈出的一步、但似乎不支持相对文件路径?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在这种情况下、需要绝对路径以实现最佳的可移植性。 但是、除了这个之外、我没有看到另一个权变措施。