Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我们最近将二进制文件的加载位置从内部闪存移到了通过 XINTFx16访问的持久外部存储器(并相应调整了引导模式下拉)。
这需要修改我们的.gel 文件以取消注释 CCS 中 OnReset()函数以及 Uniflash 中的 XINTF_Enable()。
在 CCS 案例中、我们可以指向.ccxml 文件中由版本控制的.gel 文件、但我们如何指向 uniflash 中的另一个.gel 文件?
必须手动修改每个 Uniflash 安装、这是一种反向模式
BR