This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1310:段和代码大小

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/960917/ccs-launchxl-cc1310-segment-and-code-size

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

我在另一个主题中提到、我已使用 CC1310启动了一个新项目。

我从 Easylink TiRTOS 项目开始、并设置了两个任务。 我已经将任务堆栈大小设置为8192、因为我正在使用 Display_printf()、无论如何、我遇到了有关我的项目不合适的链接器错误。 当我将任务堆栈大小减小到1024时、错误消失了。

在构建过程中确定各种段的大小以查看我是否接近限制的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接器映射文件顶部附近有一个与此表类似的表...

    存储器配置
    
    名称 原点长度 已使用 未使用的属性填充
    --- ---- ------ ---- ---- --------
    闪存 00000000 00058000 00002d15 000552eb R X
    GPRAM 11000000 00002000 00000000 00002000 RW X
    SRAM 20000000 00014000 00000bb0 00013450 RW X 

    第一列是链接器命令文件中 MEMORY 指令中存储器范围的名称。  未使用列越接近0、内存范围就越接近耗尽。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我知道它很简单、我以前从未需要过它。