Other Parts Discussed in Thread: CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1310 主题中讨论的其他器件:CC1310
工具/软件:Code Composer Studio
我在另一个主题中提到、我已使用 CC1310启动了一个新项目。
我从 Easylink TiRTOS 项目开始、并设置了两个任务。 我已经将任务堆栈大小设置为8192、因为我正在使用 Display_printf()、无论如何、我遇到了有关我的项目不合适的链接器错误。 当我将任务堆栈大小减小到1024时、错误消失了。
在构建过程中确定各种段的大小以查看我是否接近限制的最佳方法是什么?