This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:无法显示 printf 语句

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/908419/ccs-cc2640r2f-unable-to-display-a-printf-statement

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI、

我一直关注该链接

http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ACAmHpRsYbFcPWGPpQxoUA__krol.2c__LATEST

 http://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_msp432_sdk/3.30.00.13/docs/tidrivers/doxygen/html/_display_8h.html 尤其要显示无法在此处打印的陈述、这张图片描述了这项工作。

如果我缺少一些东西、请告诉我、等待您的立即回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    指派专家进行评论。  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    能否使用 simple_peripheral 示例验证您是否正在打印一些数据? (这是为了确保您使用正确的配置观察正确的串行端口)。

    对于其余的 问题、此主题中也解决了类似的问题

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我使用的是右侧串行端口、并使用 Tera Term。 请查看按下重置按钮时使用 Tera Term 接收到的输出。

    这是不可读的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TeraTerm 使用的波特率似乎不正确。 请查看该示例的自述文件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的参与。  

    在使用 system_printf 进行调试时、我看不到要按下的按钮0。 在哪里可以看到 CCS 控制台中的值?

    我想将值打印到日志文件(gAoaOverrideloc)中、我该怎么做?

    我想记下它、或者查看正在解析到 TT 中的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UART 流可以使用一些非常简单的脚本(例如 Python 甚至 bash)定向到文件。 如果您需要有关与 BLE 或 CC26XX 无关的特定问题的帮助、请查看其他论坛。

     [引用 user="Pradeep Sambu"]使用 system_printf 进行调试时、我看不到要按的按钮0。 在哪里可以看到 CCS 控制台中的值?

    simple_peripheral 示例提供了如何使用 launchpad 的两个按钮的示例。 您还可以查看 SDK 中的驱动程序示例(尤其是引脚中断示例)以了解更多详细信息。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    您能否提供一个示例、说明如何使用(Python 甚至 bash)直接访问文件、几个引用或链接会有所帮助。

    我想在使用 CC2640R2F 器件以到达角传输的数据包中显示 CTE 值。 发送包含 CTE 值的数据包的文件是什么? 我如何将值记录到正在传输的数据包中? 我想通过复制 INA 文件或某种操作来检查数据包内的值。 请向我发送调试或打印所需的文档或代码  

    谢谢、

    Pradeep  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    在此提醒、TI 已决定停止对 CC2640R2上的 TI 专有到达角(AoA)的进一步开发和支持。 我们建议并欢迎我们的客户在 CC2640R2上使用 AoA、以便从 CC2640R2过渡到基于蓝牙5.1规范的新 RTLS 示例、该规范可与 CC13x2R 和 CC26x2R 器件搭配使用。 这些软件示例可在 SimpleLinkTmCC13x2和 CC26x2软件开发套件 3.40或更高版本中找到,该套件采用符合蓝牙5.1标准的堆栈,并支持蓝牙5.1到达角。 要进行此转换、请参阅以下可用资源列表: Simple Link AcademyAoA 协议栈用户指南LaunchPad 工具订购页面

    话虽如此、我建议您利用 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK (在 tools\ble5stack\RTLS_agent\examples 中)中提供的工具(python 脚本)

    此致、