This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:eog

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, OPA314, TPS735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/909991/compiler-eog

主题中讨论的其他器件:INA333OPA314TPS735

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我设计了一个 EOG、现在我尝试仿真电路的模拟部分。 您有什么建议、我如何仿真电极?

要明确:2个电极必须连接到 INA333 (U1)的 PIN2&3以跟随眼睛向左和向右移动、另外2个电极必须连接到 INA333 (U4)的 PIN2&3以跟踪上下移动。

Tnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, 

    问题:

    如何仿真电极? (eog)

    我认为 EOG 类似于正弦波信号、但它不是连续的。 我建议在正弦波中对其进行仿真,在您的应用中可以看到最高频率*10。 运算放大器的输出端可能具有较大的容性负载、因此需要确保 EOG 电路稳定、不会在各种实际条件下出现任何振荡。   

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/INA333-EOG-06012020.TSC

    从原理图中可以看到、您计划使用单个电压电源轨。 请注意应用中的共模电压和输出电压。  

    BTW、您尝试在 OPA314级中执行什么操作?  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    非常感谢您的回答!

    实际上、我不知道我应该怎么做、因为我没有选择合适组件的经验。  

    我不知道应该从数据表中考虑什么。

    请告诉我 、在查找组件时、我应该注意什么? 我真的想了解如何设计电路并选择组件。 请给我一个参考吗?

    我真的不明白你的图片是什么意思。

    我已经使用 OPA314来放大模拟信号、该信号进入微控制器以转换为数字信号。

    如果您能帮我解决这个问题、我将不胜感激。

    最恰当的考虑

    Mahdieh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahdieh、

    我需要您提供以下设计信息。  

    1. eog 的输入信号通常介于50uV 至3.5mV 之间,正弦波类似于直流50Hz。 你的是什么?

     TPS735 500mA 是一款低噪声、高 PSRR LDO 线性稳压器、输入电压范围为2.7-6.5V。 输出电压可在1.25V 至6V 之间调节。 我将仿真配置为5V、这意味着您的输入电压应约为6Vdc。 我需要知道您的应用预期电源电压是多少、3.3V、5.0V。 我假设应用在单电压电源轨中运行。  

    3.我需要配置 Sallen 密钥低通滤波器。 在交流信号开始衰减61.45Hz 之前、我需要知道您允许的最高频率? 下面的原理图中显示了这种情况。

    4、在两个信号都要进入 ADC 之前、所需的输出电压振幅是多少?  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、雷蒙德、

    这是我的项目的方框图。  

    我使用 INA 将电极的信号放大10次、然后使用巴特沃斯滤波器作为带通(我将其选作 TI 网站的可用带通滤波器之一)。

    现在、我需要模拟模拟器件并将结果写入我的报告中、只显示当眼图水平或垂直移动时的信号。

    由于电源电压、我需要 3.3伏才能激活组件。

    现在我要做的是清楚吗?

    此致、

    Mahdieh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现我只需要模拟水平或垂直运动、因为电路是相同的。 因此、我按照以下方式更改了我的设计:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mahdieh、

    您今天发送的信息已从先前的帖子中得到理解。 现在我知道以下内容。

    设计要求。

    1、工作电压为3.3V 单电压轨(来自今天的电子邮件)。  

    2、用于 OEG、这意味着从0到50Hz 的频率较低。  

    INA333的增益为10.09。 如果低端的输入信号为50uV、那么您的输出信号仅为大约500uV -->这足够了吗? 换句话说、您的 ADC 是否可以准确测量此信号电平? 我认为您可能需要稍高的增益。  

    您的设计仍然未知:

    您想使用带通、通频范围是多少? 请参阅下面的通用滤波器形状。  

    2.您预期的输出电压振幅是多少?  

    2.您的滤波器电路不符合预期应用的行为、请参阅下图。 您的滤波器电路将阻止低频信号、以154kHz 的频率传递高频、这不是您想要的。  我在上一篇文章中介绍了低通滤波器、因为这是 EOG 应用、您的最大频率响应约为50Hz 左右。  

    封装是常见的滤波器类型、请告诉我哪种滤波器配置适合您的应用。 我在上一个帖子中为您选择了 Low_Pass 滤波器。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/OPA314-Filter.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mahdieh、

    如果您想保持帖子私密性、是否要通过 E2E 向我发送朋友请求?

    我可以帮助您设计电路、但您必须详细说明设计要求。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我 μA ADC 模块微控制器 STM32L476RG、从数据表可以看出:12位 ADC 5 MSPS、高达16位、具有硬件过采样、200 μ A/MSPS。

    还可以吗?

    我的主管只是建议我使用带通。

    祝你一切顺利、

    Mahdieh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahdieh、

    我将关闭此查询、因为我们已通过 E2E 私人消息建立了通信。  

    最棒的

    Raymond