工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我设计了一个 EOG、现在我尝试仿真电路的模拟部分。 您有什么建议、我如何仿真电极?
要明确:2个电极必须连接到 INA333 (U1)的 PIN2&3以跟随眼睛向左和向右移动、另外2个电极必须连接到 INA333 (U4)的 PIN2&3以跟踪上下移动。
Tnx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我设计了一个 EOG、现在我尝试仿真电路的模拟部分。 您有什么建议、我如何仿真电极?
要明确:2个电极必须连接到 INA333 (U1)的 PIN2&3以跟随眼睛向左和向右移动、另外2个电极必须连接到 INA333 (U4)的 PIN2&3以跟踪上下移动。
Tnx
你(们)好, Mahdieh
问题:
如何仿真电极? (eog)
我认为 EOG 类似于正弦波信号、但它不是连续的。 我建议在正弦波中对其进行仿真,在您的应用中可以看到最高频率*10。 运算放大器的输出端可能具有较大的容性负载、因此需要确保 EOG 电路稳定、不会在各种实际条件下出现任何振荡。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/INA333-EOG-06012020.TSC
从原理图中可以看到、您计划使用单个电压电源轨。 请注意应用中的共模电压和输出电压。
BTW、您尝试在 OPA314级中执行什么操作?
最棒的
Raymond
您好、Raymond、
非常感谢您的回答!
实际上、我不知道我应该怎么做、因为我没有选择合适组件的经验。
我不知道应该从数据表中考虑什么。
请告诉我 、在查找组件时、我应该注意什么? 我真的想了解如何设计电路并选择组件。 请给我一个参考吗?
我真的不明白你的图片是什么意思。
我已经使用 OPA314来放大模拟信号、该信号进入微控制器以转换为数字信号。
如果您能帮我解决这个问题、我将不胜感激。
最恰当的考虑
Mahdieh
您好、Mahdieh、
我需要您提供以下设计信息。
1. eog 的输入信号通常介于50uV 至3.5mV 之间,正弦波类似于直流50Hz。 你的是什么?
TPS735 500mA 是一款低噪声、高 PSRR LDO 线性稳压器、输入电压范围为2.7-6.5V。 输出电压可在1.25V 至6V 之间调节。 我将仿真配置为5V、这意味着您的输入电压应约为6Vdc。 我需要知道您的应用预期电源电压是多少、3.3V、5.0V。 我假设应用在单电压电源轨中运行。
3.我需要配置 Sallen 密钥低通滤波器。 在交流信号开始衰减61.45Hz 之前、我需要知道您允许的最高频率? 下面的原理图中显示了这种情况。
4、在两个信号都要进入 ADC 之前、所需的输出电压振幅是多少?
最棒的
Raymond
您好、 Mahdieh、
您今天发送的信息已从先前的帖子中得到理解。 现在我知道以下内容。
设计要求。
1、工作电压为3.3V 单电压轨(来自今天的电子邮件)。
2、用于 OEG、这意味着从0到50Hz 的频率较低。
INA333的增益为10.09。 如果低端的输入信号为50uV、那么您的输出信号仅为大约500uV -->这足够了吗? 换句话说、您的 ADC 是否可以准确测量此信号电平? 我认为您可能需要稍高的增益。
您的设计仍然未知:
您想使用带通、通频范围是多少? 请参阅下面的通用滤波器形状。
2.您预期的输出电压振幅是多少?
2.您的滤波器电路不符合预期应用的行为、请参阅下图。 您的滤波器电路将阻止低频信号、以154kHz 的频率传递高频、这不是您想要的。 我在上一篇文章中介绍了低通滤波器、因为这是 EOG 应用、您的最大频率响应约为50Hz 左右。
封装是常见的滤波器类型、请告诉我哪种滤波器配置适合您的应用。 我在上一个帖子中为您选择了 Low_Pass 滤波器。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/OPA314-Filter.TSC
最棒的
Raymond