Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
工具/软件:Code Composer Studio
全新安装后、安装第一次运行时发现的更新后、CCStudio 不会为任何用户启动。 我正在运行 Arch Linux。
重现步骤:
- 通过 AUR (https://aur.archlinux.org/packages/ccstudio/)中的软件包安装 CCSv10
- 按照首次运行的建议,以 root 身份启动应用程序
- CCStudio 通知有要安装的更新...
- 安装找到的所有更新
- 在 CCStudio 通知已安装更新后、选择"立即重启"以应用更新
- CCStudio 无法重新启动
- 尝试与任何用户(一般用户和 root 用户)一起运行 CCStudio、结果相同(启动失败)
尝试在 CLI 上运行时不会显示诊断信息。
运行日志始终打印相同的内容、并且它似乎不是特别有用的信息。 但是,它似乎表明正在执行一些安装过程(可能来自更新?):
首选安装模式:无人值守
尝试在无人参与模式下初始化安装程序
模式无人值守已成功初始化
[00:55:51] CCS_INFO:安装程序时间戳20200528005551
[00:55:51]安装程序参数-CCS true
[00:55:51] CCS_INFO:将临时文件夹设置为/tmp/ccs_8e483e4d-8646-4024-6a60-e9dab0d659b8
[00:55:51] CCS_INFO:将覆盖 URL 修改为
[00:55:51] CCS_INFO:最新的安装程序是