This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCSv10 wue#39;t 在更新后启动

Guru**** 3020210 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/909244/ccs-ccstudio-ccsv10-won-t-start-after-updates

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

全新安装后、安装第一次运行时发现的更新后、CCStudio 不会为任何用户启动。 我正在运行 Arch Linux。

重现步骤:

  • 通过 AUR (https://aur.archlinux.org/packages/ccstudio/)中的软件包安装 CCSv10
  • 按照首次运行的建议,以 root 身份启动应用程序
  • CCStudio 通知有要安装的更新...
  • 安装找到的所有更新
  • 在 CCStudio 通知已安装更新后、选择"立即重启"以应用更新
  • CCStudio 无法重新启动
  • 尝试与任何用户(一般用户和 root 用户)一起运行 CCStudio、结果相同(启动失败)

尝试在 CLI 上运行时不会显示诊断信息。

运行日志始终打印相同的内容、并且它似乎不是特别有用的信息。 但是,它似乎表明正在执行一些安装过程(可能来自更新?):

首选安装模式:无人值守
尝试在无人参与模式下初始化安装程序
模式无人值守已成功初始化
[00:55:51] CCS_INFO:安装程序时间戳20200528005551
[00:55:51]安装程序参数-CCS true
[00:55:51] CCS_INFO:将临时文件夹设置为/tmp/ccs_8e483e4d-8646-4024-6a60-e9dab0d659b8
[00:55:51] CCS_INFO:将覆盖 URL 修改为
[00:55:51] CCS_INFO:最新的安装程序是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查下面的主题? 根据您的描述、您似乎正在遇到此处提到的问题。  

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/898740/3322988#3322988

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给出的解决方案没有帮助。 应用程序只是将文件重新创建为 ccs_update_10.0.0.00010.run,但无法再次启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也尝试重命名 utils 目录中的文件、并注意到下载中有一个名为 startupInstaller_6.0.0的文件。[date string].log

    startupInstaller 日志文件中的最新日志为:

    登录2020/06/01 13:42:07
    202020-06-01 13:42:07.344:复制 ccs_update_10.0.0.00010.bin
    202020-06-01 13:42:07.345:在 CopyFiles 中、将 utils 复制到下载
    202020-06-01 13:42:07.345:copyFile:/opt/ccstudio/ccs/eclipse/utils/ccs_update_10.0.0.00010.bin 至/opt/ccstudio/ccs/eclipse/downloads/ccs_update_10.0.0.00010.bin
    SI_MAIN:higestfile = ccs_update_10.0.0.00010.bin
    SI_MAIN:utilFile = ccs_update_10.0.0.00010.bin
    最高文件不为空
    SI_MAIN:查找要运行/opt/ccstudio/ccs/eclipse/downloads/ccs_update_10.0.0.00010.bin 的文件
    SI_MAIN:Exec cmdargs[0]/opt/ccstudio/ccs/eclipse/downloads/ccs_update_10.0.0.00010.bin
    SI_MAIN:Exec cmdargs[1]-CCS
    SI_MAIN:Exec cmdargs[2]为 true
    SI_MAIN:退出代码0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试在第二次运行 sudo CCStudio 之前和之后、每次全新安装之后以及每次收到相同错误时、都将更新二进制文件作为两个扩展名运行:

    出现错误。
    您的安装似乎已损坏。 请删除文件夹/home/[username]/.cache/yay/ccstudio/src/installdir/opt/ccstudio 并重新安装。


    全新安装意味着卸载后、删除/opt/ccstudio/ccs 目录和/home/[username]/.cache/yay/ccstudio/src/installdir/opt/ccstudio 目录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在安装目录的 CCS 目录中压缩 install_logs 文件夹。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 安装目录为4.4GB

    我真的需要上传所有这些内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     不可以、只需下面的"install_logs"文件夹即可 /CCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,对于某些 reaosn,我阅读了前面的消息,要求我压缩 install_logs 目录和 install dir..


    我实际上有两个 install_logs 目录:一个在实际安装目录中、一个在软件包管理程序的缓存目录中、我将使用安装 CCS、另一个是实际安装目录。 每当我尝试在 CCS 中安装程序包时、缓存目录似乎也会始终如一地更新日志、而安装目录中的日志则不会更新。

    我在安装文件夹中附加了日志目录的 zip 文件、并从软件包管理器缓存目录中的日志中复制了打印输出。

    e2e.ti.com/.../1667.install_5F00_logs.zip
    下面是全新安装后、尝试安装各种 CCS 软件包更新后在缓存目录中的选择日志中显示的内容的打印输出。 为每个故障创建一个新的日志文件、但它始终显示相同的内容(我在上面粘贴了这些文件)

    Log 开始于2020年6月4日15:03:50
    首选安装模式:无人值守
    尝试在无人参与模式下初始化安装程序
    模式无人值守已成功初始化
    [15:03:50] CCS_INFO:安装程序时间戳20200604150350
    [15:03:50]安装程序参数-CCS 为 true
    [15:03:50] CCS_INFO:将临时文件夹设置为/tmp/ccs_74499e84-d380-4270-6410-b0a68c96c3a8
    [15:03:50] CCS_INFO:将覆盖 URL 修改为
    [15:03:50] CCS_INFO:最新的安装程序是
    [15:03:50]将日志文件移动到/home/[username]/.cache/yay/ccstudio/src/installdir/opt/ccstudio/ccs/install_logs/20200604150350/ccs_update_10.0.0.00010.log


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应该提到的是,我通过将安装目录权限更改为777,以常规用户身份运行 CCStudio,选择*不*立即重新启动,退出应用程序,从而能够在一个仪器上完成更新步骤。 递归地将安装目录中的所有权限再次设置为777,然后作为常规用户重新启动。 然而,我未能在任何其他文书上重复这一点。

    对于仍在使用 DSPLink 的工程、我确实需要为其安装较旧的编译器工具、但由于害怕破坏所有内容、我犹豫是否执行任何其他更新。

    现在、我们只能进行编译、因为我们的驱动器上仍有旧工具、并且我们编写了一个脚本来手动编译和链接所有内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能提供您的 /ccs/eclipse/ccs.properties 文件?

    此外, 请检查/home/mogart/.cache/yay/ccstudio/src/installdir/opt/ccstudio 或/home/mogart/.cache/yay/ccstudio/src/installdir/opt/ccstudio/ccs?中是否有 install_logs 文件夹