工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我想使用 ccs10调试 u-boot-spl。 软件加载应通过 USB - Blackhawk XDS100v2完成。
执行"TargetConfiguration"后、"Test connection"会显示"all the values were scanned correctly (所有值均已正确扫描)。 JTAG DR 完整性扫描测试成功。"
通过右键单击"Texas Instruments XDS 100v2 USB Debug Probe_0/COrtexA8"行并在"Debug"子窗口中选择"Connect Target"、可以建立与电路板的连接。
如果我尝试通过"Run→Load→Load Program"加载 u-boot-spl、调用将失败、并执行以下操作:
CortxA8:写入长度为0x7ff0的第0页0x402f0094上的存储器块时出现问题:(错误-1065 @ 0x3D5A)无法访问器件存储器。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.1.0.00001)
CortxA8:文件加载程序:验证失败:目标写入0x402F0094失败
CortxA8:GEL:文件:/home/ralph/Entwicklung/buildroot/buildroot-2019/buildroot-2019.02.9.6/output/build/uboot-2019.01 +gitAUTOINC+8b90adfb16-g8b90adfb16/spl/u-boot-spl:加载失败。
CortxA8:Error Reading Memory Block at 0x233a4 on Page 0 of Length 0xc:(error -1205 @ 0x233A4) Device memory bus has an error and may be hung。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.1.0.00001)
CortxA8:Error Reading Memory Block at 0x233a4 on Page 0 of Length 0x8c:(error -2130 @ 0x233A4) Unable to access device memory。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.1.0.00001)
CortxA8:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.1.0.00001)
CortxA8:20次尝试后无法确定目标状态
CortxA8:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
如果我通过"Run→Load→Load Symbols"仅加载 u-boot-spl 中的符号、则没有错误、我在寄存器子窗口中看到有效值、可以将"Core Register->CPSR->T 设置为将 PC 归零至0x402f0400、
不过、"Debug"子窗口中的最后一行显示"0x000233F8 (未定义符号)"。 如果我现在尝试加载程序、我会得到如上所示的 Sam 错误。
我的错误在哪里、我做了什么? 感谢您的任何帮助。
谢谢、
Ralph