This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3354:Linux/CCS/AM3354

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/907016/ccs-am3354-linux-ccs-am3354

器件型号:AM3354

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我想使用 ccs10调试 u-boot-spl。 软件加载应通过 USB - Blackhawk XDS100v2完成。

执行"TargetConfiguration"后、"Test connection"会显示"all the values were scanned correctly (所有值均已正确扫描)。 JTAG DR 完整性扫描测试成功。"

通过右键单击"Texas Instruments XDS 100v2 USB Debug Probe_0/COrtexA8"行并在"Debug"子窗口中选择"Connect Target"、可以建立与电路板的连接。

如果我尝试通过"Run→Load→Load Program"加载 u-boot-spl、调用将失败、并执行以下操作:

CortxA8:写入长度为0x7ff0的第0页0x402f0094上的存储器块时出现问题:(错误-1065 @ 0x3D5A)无法访问器件存储器。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.1.0.00001)
CortxA8:文件加载程序:验证失败:目标写入0x402F0094失败
CortxA8:GEL:文件:/home/ralph/Entwicklung/buildroot/buildroot-2019/buildroot-2019.02.9.6/output/build/uboot-2019.01 +gitAUTOINC+8b90adfb16-g8b90adfb16/spl/u-boot-spl:加载失败。
CortxA8:Error Reading Memory Block at 0x233a4 on Page 0 of Length 0xc:(error -1205 @ 0x233A4) Device memory bus has an error and may be hung。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.1.0.00001)
CortxA8:Error Reading Memory Block at 0x233a4 on Page 0 of Length 0x8c:(error -2130 @ 0x233A4) Unable to access device memory。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.1.0.00001)
CortxA8:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.1.0.00001)
CortxA8:20次尝试后无法确定目标状态
CortxA8:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。  程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。  建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

如果我通过"Run→Load→Load Symbols"仅加载 u-boot-spl 中的符号、则没有错误、我在寄存器子窗口中看到有效值、可以将"Core Register->CPSR->T 设置为将 PC 归零至0x402f0400、
不过、"Debug"子窗口中的最后一行显示"0x000233F8 (未定义符号)"。 如果我现在尝试加载程序、我会得到如上所示的 Sam 错误。

我的错误在哪里、我做了什么? 感谢您的任何帮助。

谢谢、

Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    存储器错误在以下页面进行了说明:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/troubleshooting-data_verification_errors.html

    也就是说、我并不完全确定 u-boot 代码是如何创建的、但是错误消息(0x402f0094)中提到的存储器地址低于从0x402F0400开始的有效存储器的较低范围、因此表明 u-boot 可执行文件不正确。  

    我会查看处理器 SDK 文档或在处理器论坛上发布问题、以了解有关如何生成此可执行文件的详细信息。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我读了一个 agian "processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_Training:_uboot_linux_debug_with_ccsv5"。 这种理想情况导致了起始地址(0x402F0400)、但在"board.c"中、无法放置有效的断点、因此无法单步执行代码。

    如何放置有效的断点? 我如何单步执行代码。

    Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    很抱歉,我没收到你的答复。  

    您尝试设置哪种类型的断点? 另一个 ISA (F28x)上存在一个未解决的错误、该错误会导致无法正确设置硬件断点。  

    如果您使用此选项、是否可以尝试使用软件断点?

    如果失败、您能否提供以下页面中所述的调试服务器日志?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index.html

    目前、这些是我可以回顾的最接近的情形、但如果我发现相关的事情、我会报告。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔