Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
最近我在计算机上从我的 repo 克隆了一个项目。 我在办公室的笔记本电脑和计算机上都使用 CCS v8.3、但当我尝试构建它时、出现以下错误:
****生成完成**** 生成文件时出错。 无法构建工程。 引用的 RTSC 配置工程"tirtos_builds_CC1352R1_LAUNCHXL_release_ccs"包含编译错误。 构建停止..
因此、我会检查 tirtos_builds_CC1352R1_LAUNCHXL_release_ccs、并生成它、然后执行以下操作:
****生成完成**** 生成文件时出错。 产品'com.ti.SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK' v3.40.0.02当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。 构建停止..
通过 Resource Explorer、我下载并安装 SDK v3.40.0.02、但没有任何变化。 我尝试将属性从我的笔记本电脑上的 prj 复制到办公室计算机上的这一个,但 没有成功。 这就是我在"属性"视图中所拥有的内容。 
在 tirtos_builds_CC1352r1_launchxl_release_ccs 属性视图上、我得到: 
此外,我尝试卸载并再次安装 ccsv8.3,但没有任何变化。
此致、
Vincenzo