This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:无法构建项目 SDK v3.40.0.02

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/907808/ccs-ccstudio-cannot-build-project-sdk-v3-40-0-02

器件型号:CCStudio
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

最近我在计算机上从我的 repo 克隆了一个项目。 我在办公室的笔记本电脑和计算机上都使用 CCS v8.3、但当我尝试构建它时、出现以下错误:

****生成完成****
生成文件时出错。
无法构建工程。 引用的 RTSC 配置工程"tirtos_builds_CC1352R1_LAUNCHXL_release_ccs"包含编译错误。
构建停止.. 

因此、我会检查 tirtos_builds_CC1352R1_LAUNCHXL_release_ccs、并生成它、然后执行以下操作:


****生成完成****
生成文件时出错。
产品'com.ti.SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK' v3.40.0.02当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。
构建停止.. 


通过 Resource Explorer、我下载并安装 SDK v3.40.0.02、但没有任何变化。 我尝试将属性从我的笔记本电脑上的 prj 复制到办公室计算机上的这一个,但 没有成功。 这就是我在"属性"视图中所拥有的内容。


 在 tirtos_builds_CC1352r1_launchxl_release_ccs 属性视图上、我得到:


此外,我尝试卸载并再次安装 ccsv8.3,但没有任何变化。

此致、
Vincenzo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、您好!

    您需要让 CCS "发现"该 SDK。 检查 CCS 工作区首选项:

    如果 SDK 未出现在列表中、请尝试按刷新按钮。

    注意:我看到您将 SDK 版本3.40与 CCS 8.3.0一起使用。 强烈建议您更新 CCS 版本。 许多 SDK 3.40示例使用 SysConfig、需要使用 CCS 9.2.0.+来构建它们。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、  

    感谢您的回复。 我是按照您的建议执行的、并重建我的项目。 tirtos_builds_CC1352R1_LAUNCHXL_release_ccs 上仍然存在相同的问题、因此我也尝试重新构建它。 这就是我现在得到的结果:

    ****为项目 tirtos_builds_CC1352R1_LAUNCHXL_release_ccs 构建配置版本****
    
    "C:\\ti\\ccsv8\\utils\bin\\gmake"-k -j 16所有-O
    
    制作./src/sysbios/rom_sysbios.aem4f ...
    ./src/makefile.libs:56:目标'./src/sysbios/rom_sysbios.aem4f '的配方失败
    gmake[1]:***没有规则使目标'BIOS.c'成为'ROM_OBJ BIOS.obj 所需的目标'BIOS.c'。
    gmake[1]:***没有规则使目标'KNL/Clock.c'成为'ROM_SYSBIOS.obj 所需的目标'KNL/Clock.c'。
    gmake[1]:***没有规则使目标'SysBIOS.c.c'成为目标'ROM_Idle.c.c'。
    没有规则使目标'KNL/Intrinsics.c'成为'ROM_SYSBIOS.obj 所需的目标'KNL/Intinsics.c'。
    gmake[1]:***没有规则使目标'KNL/Event.c'成为'ROM_SYSBIOS.obj 所需的目标'KNL/Event.c'。
    gmake[1]:***没有规则使目标'SysL/Mailbox.c'成为'ROM.1'所需
    的目标'KNBIOS'。
    没有规则使目标'KNL/Semaphore.c'成为'ROM_SYSBIOS.obj 所需的目标'KNL/Semaphore.c'。
    gmake[1]:***没有规则使目标'KNL/Swi.c'成为'ROM_SYSBIOS.obj 所需的目标'KNL/Swi.c',
    
    而'ROM_SYSBIOS.1'gobj 不需要的规则。
    没有规则可以使'rom_SysBIOS.obj '需要的目标'family/ARM/m3/TaskSupport.c'成为目标'family/ARM/cc26xx/Boot.c'
    ,而'rom_SysBIOS.obj 需要。
    gmake[1]:***没有规则使目标'family/ARM/cc26xx/cc1'成为
    目标'rom_rom.obj 所需的'family/cc26xx/cc1'。
    ***No rule to make target 'family/ARM/cc26xx/TimestampProvider.c'、needed by 'rom_SysBIOS.obj。
    gmake[1]:*** no rule to make target 'hal/Hwi.c'、needed by 'rom_SysBIOS.obj。
    gmake[1]:*** no rule to make target 'hal/hwi'、'hwi_1'hwi'、'sys_stack.1'、'.in'。
    
    没有规则使目标'hal/seconds.c'成为'rom_SysBIOS.obj 所需的'hal/seconds.c'。
    gmake[1]:***没有规则使目标'堆/HeapMem.c'成为'rom_SysBIOS.obj 所需的'堆/HeapMem.c'。
    gmake[1]:***没有规则使目标'gates/GateHwi.c'成为'rom_rom.obj 所需
    的'mutrule'g1'.obr.1'.rom.1'.rom.obj。
    没有使目标'rts/ti/ReentSupport.c'成为'rom_SysBIOS.obj 所需的规则。
    gmake[1]:***没有规则使目标'rts/ti/aeabi_portable.c'成为'rom_SysBIOS.obj 所需的目标'rts/ti/eabi_portable.c',gmake'xinobi'gmake1'.rom.inobj
    所需的规则
    :***没有规则使目标'xdc/sxdc/runrunrunration.c/rulation.inceed.c.1'成为目标'.rom.rom.inobj。
    ***No rule to make target 'xdc/runtim/Core-mem.c'、needed by 'rom_SysBIOS.obj。
    gmake[1]:*** no rule to make target 'xdc/runtim/Core-smem.c'、needed by 'rom_SysBIOS.obj '。
    gmake[1]:*** no rule to make target 'xdc/runtime.c'、'rom.rulation.ines'.rulation'.rulation'.ines'.rulation'.ines'.rulation'.ines'.rules'.rom.1'、'rom.rulation'.ines'.ines'.rulation'.ines'.in
    
    没有规则使目标'xdc/runtime/Diags.c'成为'rom_SysBIOS.obj 所需的目标'xdc/runtime/Error.c'。
    gmake[1]
    :
    ***没有规则使目标'xdc/runtime/Error.c'成为'rom_sysBIOS.obj 所需的目标'xdc/runtime.c'、'sysgmake'rulation.c.obj。
    没有使目标'xdc/runtime/Memory.c'成为'rom_sysbios.obj 所需的规则。
    gmake[1]:***没有规则使目标'xdc/runtime/Registration.c'成为'rom_sysbios.obj 所需
    的目标'xdc/runtimation.c'。gmake[1]:***没有规则使目标'xdc/runtimation.c.obj 成为'xdc/sration.c.rom.rules'所需的目标'xdc.c.obj。
    
    
    
    
    POSIX 没有使目标'xdc/runtime/SysCallback.c'成为'rom_SysBIOS.obj 所需的规则。gmake[1]:***没有规则使目标'xdc/runtim/text.c'成为'rom_SysBIOS.obj 所需的目标'xdc/runtimers/text.c',gmake[1]:***没有规则使目标'xdc/rtos/rtos.c.rom.obj 需要的目标'rtos.r.1'成为目标'rtos.rom.1'。
    
    
    
    POSIX 没有使目标'ti/posix/tirtos/mqueue.c'的规则,'rom_sysbios.obj 需要。gmake[1]:***没有规则使目标'ti/posix/tirtos/pthreads.c'成为'ti_sysbios.obj 需要的目标'ti/tirtos.c','ti_rtos/rtos.c.obj 需要的目标。
    
    POSIX 没有规则使目标'ti/posix/tirtos/pthread_key.c'成为'rom_SysBIOS.obj 所需的目标'ti/posix/tirtos/pthread_mutex.c'。gmake[1]:***没有规则使目标'ti/rtos/rtos.c'成为'rom_rtos.c',而'rom_rtos.c'是'rom_rtos.obj 所需的'ti_r.r.rr.r.r.r.r.rrules'。
    
    
    
    
    
    POSIX 没有使目标'ti/posix/tirtos/sched.c'成为'rom_SysBIOS.obj 所需的规则。gmake[1]:***没有规则使目标'ti/posix/tirtos/semaphore.c'成为'rom_SysBIOS.obj 所需的目标'ti/rtos.c'、'ti_rtos.c.obj 所需的目标。gmake[1]:***没有规则使目标'ti/rtos/rtos.c.rom.c.obj 成为'ti/rtos.1'、'ti.r.r.r.r.r.r.r.r.1'。
    TaskNo rule to make target 'family/ARM/m3/m3/Hwi_asm_sv7M'、needed by 'm 3_Hwi_asm_switch.obj'。
    gmake[1]:***没有规则使目标'family/ARM/m3/m3/Hwi_asm_switch.sv7M'、需要'svm 3_Hwi_switch.obj_switch.obj
    、'sasm.1'sasm_rules/sm.1'、'sasm_rulsasm_rules/sm.1'task3_sines1'、'sasm_rules/sm.ines1'、'sm_asm_rules/sm.ines/sm.1'、'sasm_rules/sm.ines/sm.rules/sm.ines/sm.1'。
    
    目标"全部"不会由于错误而重新生成。
    gmake:***[./src/sysbios/rom_sysbios.aem4f ]错误2
    gmake:目标'all'不会由于错误而重做。
    
    ****构建完成****
    

    然后、我尝试清理它并再次编译它、但是、当我推进清理项目时、我得到了以下结果:

    ****针对项目 tirtos_builds_CC1352R1_LAUNCHXL_RELEASE_CCS 的纯净配置版本****
    
    "C:\\ti\\ccsv8\\utils\bin\\gmake"-k -j 16 Clean -O
    
    cleaning ../src/sysbios ...
    ./src/makefile.libs:60:目标'.sysbios_clear'的配方失败
    process_begin:CreateProcess (NULL、D:/ti/xdctools_3_50_08_24_core/packages/../bin/rm -f .\makefile.libs、...) 失败。
    make (e=2):impossibile trovare il file specificationato。
    gmake[1]:***[clear]错误2
    gmake:[.sysbios_clear]错误2 (忽略)
    del /F "tirtos_builds_CC1352R1_LAUNCHXL_release_ccs.lib""configPkg\linker.cmd""configPkg\compiler.opt"
    RMDIR /S/Q "configPkg\"
    impossibstrovil 文件是特定文件。
    impossibile trovare il file specificationato。
    已完成清理
    
    
    ****已完成构建**** 


    有什么想法为什么?

    此致、
    Vincenzo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您仍在使用 CCSv8.x 如果您计划使用 SDK 版本3.40、则需要使用 CCSv9.2.0或更高版本。 请更新您的 CCS 版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何方法可以使用 ccsv8.3修复它?

    我将 CCS 更新为 v10、但导入此项目时、我还有其他问题、如"无效项目说明"。 我希望避免从头开始我的项目。

    此致、

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系,我现在可以将旧项目导入 ccs10 (它是不同的目录名称),但在构建时遇到了其他问题


    ****构建完成****
    发生构建文件生成错误..
    编译配置"com.ti.ccstudio。buildDefinitions.tms470.Release.1136856412"不存在于引用的工程"tirtos_builds_CC1352R1_LAUNCHXL_release_ccs"中。 请参阅"属性">"编译">"依赖项"页面以选择现有编译配置。
    构建停止..

    在"属性">"编译">"依赖项"中、我单击"添加"、但没有 tirtos_builds_[...] 添加。

    在"属性">"常规">"产品"中、我添加了 SimpleLinkCC13x2_CC26x2 SDK 3.40.0.02、但当我单击"应用并关闭"时、会出现一条警告、要求我更新到 TI 编译器 v20.2.0.LTS


    有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Vincenzo Cristiano"]****构建完成****
    发生构建文件生成错误..
    编译配置"com.ti.ccstudio。buildDefinitions.tms470.Release.1136856412"不存在于引用的工程"tirtos_builds_CC1352R1_LAUNCHXL_release_ccs"中。 请参阅"属性">"编译">"依赖项"页面以选择现有编译配置。
    构建已停止。[/quot]

    主项目依赖于 TI-RTOS 内核项目。 从 Resource Explorer 导入主工程时、也应自动导入内核工程。 是否使用 Resource Explorer 导入?  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、我正在从我的 repo 导入我的旧项目。 我从 Resource Explorer 导入了一个空项目、但在 Project Explorer 视图中显示了 tirtos 项目、但如果我尝试将其添加到工程依赖项列表中、则根本不会显示该项目。  

    此致、  
    Vincenzo


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OH 等待:

    [引用用户="Vincenzo Cristiano"]引用的项目中不存在编译配置"com.ti.ccstudio .buildDefinitions.tms470.Release.1136856412"

    以上是关键错误。

    您在8.3中使用的编译器版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我的 ccsv8.3项目属性>通用 编译器版本:TI v18.1.0.LTS [TI v18.1.0.7.LTS]。
    "v18.1.0.LTS 当前未安装。 在构建过程中将使用等效版本 v18.1.0.LTS "

    我应该更新编译器版本吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定。 您能否共享项目元数据(主项目文件夹中的3个.*项目文件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    这里是项目元数据。

    e2e.ti.com/.../prj_5F00_metadata.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我也会看到误差。 存在对最初与主工程一起使用的原始"tirtos_builds_CC1352R1_LAUNCHXL_release_ccs"的依赖。 如果您删除.cproject 的第118-120行、则应该会生成该行。  

    我对这些项目感到困惑。 Swan_FW20项目是使用 SDK 3.40通过8.3.0创建的吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    老实说、我不知道该项目的原始 SDK 版本是什么。 我继承了我的前代产品、可能是以前的 SDK 版本、但我不确定。

    我发送给您的项目元数据与 CCS V8.3上的 Swan 相关、如果我删除第118行至120 (storageModule 和 externalSettings)、则不会发生任何情况。 构建过程甚至不会开始。 如果我在 CCS v10上尝试相同的项目元数据工作、我会遇到相同的问题。  


    谢谢、  

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、SDK 3.40最初是使用的。 我还怀疑相关 的 tirtos_builds_CC1352R1_LAUNCHXL_release_ccs 项目是自定义的。 您能给我提供 从您的 repo 中提取的原 tirtos_builds_CC1352R1_LAUNCHXL_release_ccs 8.3的项目元数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、  

    很抱歉耽误你的回答。  

    我注意 到、我的笔记本电脑上的 tirtos_builds_CC1352R1_LAUNCHXL_release_ccs 的项目元数据与我拉动 repo 的另一台计算机上的元数据略有不同。  

    具体而言、我的笔记本电脑上的.ccsproject 文件在第15行上具有以下 SDK 版本

    
    

    在.ccsproject 文件的同一行、没有其他计算机存在以下情况:

    
    

    这可能有助于理解该问题。  

    但是、我附加 了我在笔记本电脑上拥有的 tirtos_builds_CC1352R1_LAUNCHXL_release_ccs 项目元数据(以及使用 CCS 8.3编译项目的位置)

    e2e.ti.com/.../prjmetadata_5F00_tirtos_5F00_builds_5F00_CC1352R1_5F00_LAUNCHXL_5F00_release_5F00_ccs.rar


    P.S.解决此问题的另一种方法(对将来也很有用)可能是忽略我的 repo 中的项目元数据? 那么,只推拉源代码?  

    谢谢、

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Vincenzo Cristiano"]我的笔记本电脑与 我拔出爬行动物的另一台电脑上的笔记本电脑略有不同。  [/报价]

    SDK 2.30和 SDK 3.40之间的差异非常显著。 实际上、这两个 SDK 版本彼此不兼容。

    使用原始工程所依赖的正确 SDK 版本非常重要。 我想它是2.30?