This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法在 Windows 10 Enterprise 版本上安装 Code Composer Studio。

Guru**** 2062470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/909103/ccs-code-composer-studio-failed-to-installed-on-windows-10-enterprise-version

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试在 Windows 10企业版和安装过程中安装 Code Composer Studio CCS5.5.0.00077_Win32收到以下错误消息。  我单独附上了安装日志文件、有人能帮我吗? e2e.ti.com/.../3022.60556FE5_2D00_C1A1_2D00_4061_2D00_8DF8_2D00_FFB8393BAE2D.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么需要这样一个旧的 CCS 版本、有什么特殊原因吗? CCSv5.5在 Windows 10中不受官方支持。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户端仍在使用 V 5、并且他们共享 了某些不喜欢较新版本的代码 、因此我们需要保留此版本才能正常工作。  不过、我们已经将最新版本的 CCS 用于剩余的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 您能否重新发布屏幕截图? 您的第一个帖子中的一个已损坏。 如果您在发布图片时遇到问题、请参阅以下常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/821597

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我明白了。。。 在这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 请参阅:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/527455

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki

    如果需要任何其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在我在上一篇文章中引用的主题中尝试过推荐的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我确实卸载了 CCS 并删除了 C:\ti 文件夹并重新安装了它、但仍然收到相同的错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,以下文章中关于 Java_tool_options 的建议:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/527455/1918765#1918765