This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHCC3220MODASF:具有 LAUNCHCC3220MODASF 的 DRV866EVM

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8876EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/915533/ccs-launchcc3220modasf-drv866evm-with-launchcc3220modasf

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件: DRV8876EVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是 LAUNCHCC3220MODASF 的新客户。

在我的应用中,电刷直流电机应以 IR 温度计读出的“电机转速”运行。

                        

我使用了该   pwmled2 示例 。

LAUNCHCC3220MODASF 与   DRV866EVM 的连接。

  1.  在 OUT1和 GND 之间连接一个直流电机。
  2.  从 PMODE 接头上拔下跳线。
  3.  向 J1接头施加12V 电源。

电机运行之后的电流。

请向我推荐 在 pwmled2 示例中需要进行哪些更改才能以不同的速度驱动电机。

谢谢、此致、

Nehal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nehal、

    假设电机驱动器速度按 PWM 占空比变化、则必须更改占空比。 有关更多详细信息、请参阅我们的 PWM API 文档。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIQLpsWAlAhNbRw7tZeAww__fc2e6sr__LATEST

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesu

    感谢您的回复。

    我成功改变了电机的转速。

    我还尝试使用  VIPROPI 检测电机负载。

    根据我 的要求、我需要   RIPROPI  为 860 Ω

    e2e.ti.com/.../MD019E3_2800_001_29005F00_Sch.PDF

     我发现 DRV866EVM 上的 R7是1.5K 和 R10 (RIPROPI),但我很困惑要 更改哪个寄存器? R7或 R10?

    Nehal



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nehal、

    在 Simplelink Wi-Fi 论坛中、您的主题已送达我。 很高兴我可以帮助您解决速度问题、但我现在必须将此主题移至电机驱动器团队、因为他们会更好地为您解答您的最后一个问题。

    祝您好运!

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nehal、

    请仔细检查 EVM 器件型号。 我找不到 DRV866EVM。 是 DRV8876EVM 吗? 如果是 DRV8875EVM、则 R7是 RIPROPI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王丽

    它是  DRV8876EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nehal、

    " 我发现 DRV866EVM 上的 R7是1.5K 和 R10 (RIPROPI),但我很困惑要 更改哪个寄存器? R7或 R10?"

    如果是 DRV8875EVM、则 R7是 RIPROPI。 请将 R7更改为860 Ω