Other Parts Discussed in Thread: DRV8876EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8876EVM
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我是 LAUNCHCC3220MODASF 的新客户。
在我的应用中,电刷直流电机应以 IR 温度计读出的“电机转速”运行。
我使用了该 pwmled2 示例 。
LAUNCHCC3220MODASF 与 DRV866EVM 的连接。
- 在 OUT1和 GND 之间连接一个直流电机。
- 从 PMODE 接头上拔下跳线。
- 向 J1接头施加12V 电源。
电机运行之后的电流。
请向我推荐 在 pwmled2 示例中需要进行哪些更改才能以不同的速度驱动电机。
谢谢、此致、
Nehal。