This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843ISK-ODS:CCS:多个 Code Composer Studio、Windows 版本

Guru**** 2553460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/917111/ccs-iwr6843isk-ods-ccs-several-code-composer-studio-windows-version

器件型号:IWR6843ISK-ODS

工具/软件:Code Composer Studio

我想了解基本知识。

我已经在我的 PC (Windows10)上安装了 Code Composer Studio 版本10。

我无法继续下一步、因为 CCS 错误地将我的 PC 识别为 Windows7。

我想安装"68xx ODS -点云演示"。

(在我们公司中、我们禁止从 Windows7 PC 访问外部网站。)

公司信息管理部门的报告如下。

当执行 Resource Explorer 时,User Agent 为"Windows NT 6.1",被认为是对 windows7的访问。

您能否与制造商的制造商确认是否可以更改上述用户代理?"

您能否开发上述内容?
或者我是否可以通过其他方法安装演示?
(我已经尝试过通过 TI Resource Explorer 进行安装、但也不能正常工作。)  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user6344184]"Resource Explorer 执行时,User Agent 为"Windows NT 6.1",它被认为是对 windows7的访问。

    真有意思。 我不知道有这样的问题。

    我看到您曾尝试发布两个屏幕截图、但其链接已断开。 您能否重新发布它们? 如果您在发布图片时遇到问题、请参阅以下常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/821597?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki

    感谢您的回复。

    我发布了两个屏幕截图。

    第一个是 我们公司信息管理部门的评论。

    第二个是尝试通过 TI Resource Explorer 发送的消息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 与工程团队协商后、这似乎是一个已知问题。 我们希望解决这一问题、但目前没有好的解决方法。 我建议查看是否可以使用 CCS 外部的 Resource Explorer 手动下载:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJoMGA2ID9pCPWEKPi16wg__VLyFKFf__LATEST

    请注意右上角的"Download"按钮(看起来像一个"DOWN"箭头)。  

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我

    我听从了您的建议、尝试使用 Resource Explorer 手动下载、结果正常。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息。 感谢您的更新。

    Ki