This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:无法使用 Ubuntu 操作系统进行闪存

Guru**** 2579605 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/917094/ccs-launchxl-cc2640r2-not-able-to-flash-using-ubuntu-os

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

我在使用 CCS Ubuntu 将项目零代码刷写到电路板时收到此内存错误、但它可以在同一台笔记本电脑的 CCS 窗口中工作。

我在“控制台”窗口中获得的详细信息:

Cortex_M3_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。
Cortex_M3_0:GEL 输出:板复位完成。
Cortex_M3_0:目标超时! (块0)
Cortex_M3_0  :状态0xFFFFFFFF:目标闪存加载程序未返回任何状态。 未知错误!
Cortex_M3_0:  命令= 20 - addr=0x00001000 -长度= 0x00001000
Cortex_M3_0:文件加载程序:存储器写入失败:等待目标闪存加载程序执行命令超时。
Cortex_M3_0:GEL:文件:/home/vishank/TexasProjects/project_zero_cc2640r2lp_app/FlashROM_StackLibrary/project_zero_cc2640r2lp_app.out:加载失败。

我已经完成了调试器固件更新。我 不知道它之前是否在工作。

无论如何、在固件更新之后、它也可以在 Windows 中工作。

我的软件和硬件详细信息:

- Launch Pad 名称:LAUNCHXL-CC2640R2 Launchpad Rev 1.0
- Ubuntu 和 Windows 的 CCS 版本:Code Composer Studio 9.1.0
 - Ubuntu 和 Windows 的 SimpleLink SDK 版本:Simplelink_cc2640r2_sdk_4_10_00_10
 - Ubuntu OS 版本:18.04 64位
-Windows 操作系统:Windows 10 64位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCSv9.1.0存在一个已知问题、可能会导致您发现的问题。 此问题已在 CCSv9.2.0中修复、因此我建议更新到该版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 CCS 更新为 Code Composer Studio 9.2.0。在刷写项目0代码时、它正在为 Ubuntu 中的调试探针请求固件更新。我是否应该触发更新...?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Vishank A"]我已将 CCS 更新为 Code Composer Studio 9.2.0。在刷写项目零代码时,它正在为 Ubuntu 中的调试探针请求固件更新。是否应触发更新?

    是的、由于固件需要与更新仿真驱动程序兼容、因此这是必需的。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已完成固件更新并尝试刷新它。它再次给出了相同的内存错误。

    Cortex_M3_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。
    Cortex_M3_0:GEL 输出:板复位完成。
    Cortex_M3_0:目标超时! (块0)
    Cortex_M3_0  :状态0xFFFFFFFF:目标闪存加载程序未返回任何状态。 未知错误!
    Cortex_M3_0:  命令= 20 - addr=0x00001000 -长度= 0x00001000
    Cortex_M3_0:文件加载程序:存储器写入失败:等待目标闪存加载程序执行命令超时。
    Cortex_M3_0:GEL:文件:/home/vishank/workspace_v9/project_zero_cc2640r2lp_app/FlashROM_StackLibrary/project_zero_cc2640r2lp_app.out:加载失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试 降低 JTAG TCLK 速度吗? 尝试5.5MHz 或更低。