工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我已下载 MMWAVE_Automotive_toolbox_3_0_0__WIN 和 MMWAVE_SDK_03_02_00_04。 我已从汽车工具箱中将波束控制项目(2个项目)导入到 CCS 中。
我首先构建了 DSS 项目、它成功了。
然后我开始编译 MSS 工程。为此,编译未完成。 在编译过程中,xwr18xx_mrr_demo.bin 文件的大小会增加。
CCS 中的编译速度为39%。
如果我强制停止编译、我会得到类似这样的错误、
错误:在路径中找不到程序"C:/ti/ccs/utils/bin/gmake
我需要构建此 MSS 工程、并且需要在汽车工具箱中测试 MRR_beamsteering。
请帮助我解决这个问题。