This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1843BOOST:CSS 中的 MSS 工程的编译没有完成

Guru**** 3005270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/915879/ccs-awr1843boost-build-is-not-getting-completed-for-mss-project-in-css

器件型号:AWR1843BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我已下载 MMWAVE_Automotive_toolbox_3_0_0__WIN 和 MMWAVE_SDK_03_02_00_04。 我已从汽车工具箱中将波束控制项目(2个项目)导入到 CCS 中。

我首先构建了 DSS 项目、它成功了。

然后我开始编译 MSS 工程。为此,编译未完成。 在编译过程中,xwr18xx_mrr_demo.bin 文件的大小会增加。

CCS 中的编译速度为39%。

如果我强制停止编译、我会得到类似这样的错误、

错误:在路径中找不到程序"C:/ti/ccs/utils/bin/gmake

我需要构建此 MSS 工程、并且需要在汽车工具箱中测试 MRR_beamsteering。

请帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeeth、

    MSS 构建过程的最后一步是生成 MetaImage 二进制文件、该文件将 MSS、DSS 和 BSS bin 文件合并为一个。

    在您的末尾看起来这会被阻止

     您能否确认已安装的 CCS 版本是9.x 之后的版本?

    我能够使用 CCS v9.1版本构建相同的工具箱版本(MRR_Beam)应用程序。

     

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    我正在使用 CCSv9.2版本。 我仍然面临同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeeth、

    您能否查看 CCS 控制台日志以了解编译状态? 它可能已编译 MSS 应用程序、并在使用 ImageCreator 工具生成 MetaImage 二进制文件(合并 MSS、DSS 和 BSS 映像)时卡住。

    如果是这种情况、则可以在生成 MSS *。xer4f 文件后自行手动执行 MetaImage 创建器任务。

    C:\ti\mmwave_sdk_03_02_00_04\packages/scripts\windows\generateMetaImage.bat  (SHMEM_ALLOC = 0x00000006)

     此致、

    Jitendra