请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCStudio 工具/软件:TI C/C++编译器
处理语法突出显示和可扩展性选项后 pragma 和未定义符号出现问题。
我使用的是 C2000编译器 TI v18.14.LTS、但我认为问题不是特定于编译器的。
我有一个大文件、在我的 attemps 期间、我会在编辑器中设置编译器选项-cpp_default、以使语法突出显示正常工作。
这会导致许多编译器错误、并且我无法在工程属性中找到复选框来撤消此选项、因此最终必须执行此操作
直接编辑编译器标志并删除--cpp_default 选项以生成工程。
我相信您可以为每个文件设置编译器标志、并且某种程度上、一个大文件具有选项-cpp_default 设置选项
已导致问题。
我花了一些时间在项目属性中尝试解决 C 语言和 C++语言下拉框的问题、但这不符合我的要求。
问题已经解决、但我想、如果其他人也有同样的问题、我会发布这个问题。