This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CCStudio:C2000编译器

Guru**** 3004750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/917573/compiler-ccstudio-c2000-compiler

器件型号:CCStudio

工具/软件:TI C/C++编译器

处理语法突出显示和可扩展性选项后 pragma 和未定义符号出现问题。

我使用的是 C2000编译器 TI v18.14.LTS、但我认为问题不是特定于编译器的。

我有一个大文件、在我的 attemps 期间、我会在编辑器中设置编译器选项-cpp_default、以使语法突出显示正常工作。

这会导致许多编译器错误、并且我无法在工程属性中找到复选框来撤消此选项、因此最终必须执行此操作

直接编辑编译器标志并删除--cpp_default 选项以生成工程。

我相信您可以为每个文件设置编译器标志、并且某种程度上、一个大文件具有选项-cpp_default 设置选项

已导致问题。

我花了一些时间在项目属性中尝试解决 C 语言和 C++语言下拉框的问题、但这不符合我的要求。

问题已经解决、但我想、如果其他人也有同样的问题、我会发布这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此步骤...

    John MacGregor 说:
    直接编辑编译器标志并删除--cpp_default 选项以生成项目。

    (笑声) 不是必需的。

    要了解如何在 CCS 中设置或撤消文件特定选项、请参阅 文件特定选项的文档。

    若要查找在何处更改特定的编译器选项、如-cpp_default、请参阅在 CCS 中查找编译器选项一文。  

    谢谢、此致、

    乔治