工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用的是 CCSV8、其中一个调试启动会话由于 USB 电缆断开而突然中断。
此事件发生后、调试启动卡在100%。
遵循我在尝试解决问题时采取的措施。
1. Stellaris 驱动程序更新
2.重新安装 CCSV8
问题仍然存在、因此我卸载 CCSV8。
我安装 CCSV10.1.0来检查是否检测到 Stellaris 驱动程序。
在新版本中、Stellaris 驱动程序正在被检测到、但是调试启动卡在100%
为调试服务器日志提供了附件。