This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:调试启动在100%时挂起

Guru**** 3006690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/916333/ccs-ek-tm4c123gxl-debug-launch-hangs-on-100

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 CCSV8、其中一个调试启动会话由于 USB 电缆断开而突然中断。

此事件发生后、调试启动卡在100%。

遵循我在尝试解决问题时采取的措施。

1. Stellaris 驱动程序更新

2.重新安装 CCSV8

问题仍然存在、因此我卸载 CCSV8。

我安装 CCSV10.1.0来检查是否检测到 Stellaris 驱动程序。

在新版本中、Stellaris 驱动程序正在被检测到、但是调试启动卡在100%

为调试服务器日志提供了附件。

e2e.ti.com/.../desrvlog.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    您是否在 CCS 10.1中使用新的工作区文件夹? 如果不是、您可以尝试这样做吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我使用了新的工作区文件夹。

    在将 CCS8转换为 CCS10之前、我收到了初始警告、该项目将得到升级。  

    因此、我将所有项目复制到新的工作区、并在 CCS10.1中从该工作区运行

    此致、

    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据日志中的信息、它看起来像是某种硬件故障、这种硬件故障会阻止调试器连接到器件。  

    根据连接类型、您可以尝试运行 JTAG 连接测试、如下所示:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AMCrhRy9n80ZsUrBFVdo1Q__FUz-xrs__LATEST

    如果您使用的是 Stellaris ICDI 连接、那么这可能不是一个选项。 您必须尝试其他方法(可能使用范围?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的支持。

    当连接崩溃时、工作区似乎出现问题。 硬件和端口驱动程序没有问题。 我使用不同的工具测试了端口。 我在过去的2天内尝试通过加载示例程序来获取解决方案。

    当我尝试不同的示例程序时、它能够加载。 现在它无缝工作。

    感谢您的支持。

    此致、

    Sachin