器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
工具/软件:Code Composer Studio
您好:
我们 使用 的 是 PSDK_RTOS_auto_J7_06_02_00_21 SDK
我们使用 tidl 来转换四种模型、在 PC_ DSP_ TEST_ DL_算法中使用 PC 可以很好地运行。 但是、这四个模型中有三个通过 JTAG_ DEVICE _ DSP_ TEST_ DL_算法运行 TI。如果是、一个模型中存在例外情况。 日志如下所示:
正在处理配置文件#0:testvecs/config/infer/public/caffe/tidl_infer.txt
算法 Init 失败,错误号为-1
行错误 :496:在 文件 src/tidl_tb.c 中,函数:tidlMultiInstanceTest 无效错误类型!
我 检查 函数 TIDL_VISION_Fxns.ialg.algalInit 返回 -1、 这可能是什么原因? 我们如何解决这个问题?
状态= TIDL_VISION_Fxns.ialg.algingInit((IALG_Handle)(&handle)、
memRec、NULL、(IALG_Params *)(&createParams));
谢谢!
Shuai