This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:TIDL_VISION_Fxns.ialg.alg.algingInit 失败

Guru**** 3006670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/916338/ccs-processor-sdk-dra8x-tda4x-tidl_vision_fxns-ialg-alginit-failed

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

     我们  使用   的  是 PSDK_RTOS_auto_J7_06_02_00_21 SDK

       我们使用 tidl 来转换四种模型、在 PC_ DSP_ TEST_ DL_算法中使用 PC 可以很好地运行。 但是、这四个模型中有三个通过 JTAG_ DEVICE _ DSP_ TEST_ DL_算法运行 TI。如果是、一个模型中存在例外情况。 日志如下所示:

    正在处理配置文件#0:testvecs/config/infer/public/caffe/tidl_infer.txt

    算法 Init 失败,错误号为-1

    行错误  :496:在         文件 src/tidl_tb.c 中,函数:tidlMultiInstanceTest  无效错误类型!

    我    检查    函数     TIDL_VISION_Fxns.ialg.algalInit 返回 -1、  这可能是什么原因? 我们如何解决这个问题?

 状态= TIDL_VISION_Fxns.ialg.algingInit((IALG_Handle)(&handle)、

                        memRec、NULL、(IALG_Params *)(&createParams));

谢谢!

Shuai