This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:Code Composer Studio™︎论坛

Guru**** 3015360 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/914962/ccs-ek-tm4c123gxl-code-composer-studio-forum

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM、

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 Ki:

感谢您迄今提供的帮助。 这是自上次尝试以来的一段时间、因为电晕问题、我无法从那时起返回我的实验室。 但是、我尝试了所有引用的选项、但它不起作用。 事实上,它的事件有所减少,但它作为一个不可行的发生率停顿。
我以 TM4C123GH6PM 的形式连接了电路板

将 JTAG 频率更改为500kHz (原频率的一半)

我在 USB 2.0上连接了 Tiva


您是否认为这可能是因为打开了通过 UART 更改参数的终端?
其波特率为115400、是标准配置集。

  Cortex_M4_0:在开环或闭环模式下、为系统供电并使用降压转换器驱动灯具后、始终会出现目标 CPU 停止故障

您是否推测了我可以应用的其他更改以尝试修复它? 我将竭力改变计算机和 Tiva、看看是否存在任何硬件错误可能性。

此致、
佩德罗·L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佩德罗

    如果我了解了您的设置、您将使用 EK-TM4C123GXL 来调试您的定制板。

    [引用 USER="Pedro Tavares ]  Cortex_M4_0:在我为系统供电并使用降压转换器以开环或闭环方式驱动灯具后、始终出现停止目标 CPU 的问题

    由于这是一个非隔离式调试探针、因此在驱动高功率系统的应用中、您在上面描述的情况非常常见。  以下调试 JTAG 页面的硬件检查清单部分描述了几个可能的原因(请查看提示6、7和8)

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html 

    [引用 user="Pedro Tavares "]您是否认为这可能是因为打开了终端以通过 UART 更改参数?

    UART 和 JTAG 调试使用不同的 USB 端点、两者之间的干扰不常见。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔