Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM、
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 Ki:
感谢您迄今提供的帮助。 这是自上次尝试以来的一段时间、因为电晕问题、我无法从那时起返回我的实验室。 但是、我尝试了所有引用的选项、但它不起作用。 事实上,它的事件有所减少,但它作为一个不可行的发生率停顿。
我以 TM4C123GH6PM 的形式连接了电路板
将 JTAG 频率更改为500kHz (原频率的一半)
我在 USB 2.0上连接了 Tiva
您是否认为这可能是因为打开了通过 UART 更改参数的终端?
其波特率为115400、是标准配置集。
Cortex_M4_0:在开环或闭环模式下、为系统供电并使用降压转换器驱动灯具后、始终会出现目标 CPU 停止故障
您是否推测了我可以应用的其他更改以尝试修复它? 我将竭力改变计算机和 Tiva、看看是否存在任何硬件错误可能性。
此致、
佩德罗·L.