This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:添加 Segger J-link 支持时出现问题

Guru**** 3015920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/911805/ccs-ccstudio-problems-to-add-segger-j-link-support

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

我按照说明添加了 JLINK 探针支持。 但是、在软件更新期间、我始终会收到以下错误消息:

我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerhard、

    遗憾的是、图像没有通过。 是否可以按照以下说明重新提交?

    https://e2e.ti.com/support/site-support/f/1024/t/761613 

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、
    很抱歉我迟到的回复-我刚刚从上周五发现了您的答案。 下面是屏幕截图。 我仔细检查路径、它与描述中所显示的完全相同。 我的同事试图以同样的结果独立地这样做。

    谢谢、此致、

    Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerhard、

    有趣;我能够使用 CCSv10.0.0连接到 Segger 存储库。 但是、我只能在公司 VPN 之外执行它。  

    您是否可以尝试使用公共(即不在防火墙后面)互联网中的主机?  

    另一个可以解释这一点的细节是暂时干扰。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    我能够通过公共互联网连接到 TI 外部的 Segger 存储库。

    这解决了我现在的问题。 我将向 CCS 开发团队咨询如何在 TI 内部解决此问题。

    谢谢、

    Gerhard