Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC1352R
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试 使用最新的 SDK simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_10_00_78和 CCS 版本10为我的 LPSTK-CC1352R 器件构建 BLE multi_sensor 示例。
由于缺少某些文件、我面临构建问题:
正在运行 Configuro... Makefile:122:目标'multi_sensor/linker.cmd'的配方失败 gmake:***没有规则使目标'C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_78/source/ti/ble5stack/common/cc13xx/util.c'、需要'util.cc13x2_sdk_m/simplelink_common/simplelink_c26xx/cc13x2_rule :'ti_c20_cx2_cx2_ccsd_sense/simplelinc/c20_c20_rulk_c20_cc13x2_c20_c20_rule ***不需要'cc13xx/cc13x2_rulk/cc13x2_c20_c20_c20_c20_c20_c20_c20_c20_rulk_c20_c20_c20_c20_c20_c20_cines\ctines\ctines\cmcc13x2_rulk_c20_c20_ gmake:***没有规则使目标'C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/common/cc13xx/crc/crc32.c'成为'CRC32.obj'所需的目标'C:\ti\simplelink_cc13x2_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/ gmake:***没有规则可以使目标'C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/cc13xx/flash_interface/external/flash_interface_simpleload_cc13x2_vos_nvs.c、需要'flash_interface_ti_cc13xx/cc13x2_rule :ti/simpleload_sdk/cc13x2_rules/smware_gobtx2_rule:\gobti_gobtx2_rule:\ti_c13xx/cc13xx/cc13x2_rules/smware_gobti_gobt_gobt1.x2_rules/sgobt.rules/smware_gobt.rules/sgobt.rules/sgobt_c/sgobt.rules/sgobt.rules/sgobt.rules\cx2_c/sgobt_c/sgobt.r.r. ***没有规则使'devinfoservice.obj'需要的目标'C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ble5stack/profiles/dev_info/cc13xx/devinfoservice.c'成为目标'dinfoservice.obj。
在经典 SDK 安装后、cc13xx 公用文件丢失。
我错过了什么吗?
此致