This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MMWAVEICBOOST:为什么 UniFlash 需要 Linux 下的根权限?

Guru**** 3016190 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/910103/ccs-mmwaveicboost-why-uniflash-need-root-permission-under-linux

器件型号:MMWAVEICBOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

Uni.Flash 6.0.0

我已将 udev 配置重写为允许 USB 权限为"666"

但是、如果在没有 sudo 的情况下运行 Uni.Flash 6、则无法检测 XDS110  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否以 sudo 方式运行 install_drivers.sh 脚本(位于 UniFlash 安装文件夹中)?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    实际上、在我的系统中、我调制了所有 USB 连接到0666的 udev

    但是、当我在没有 rootsudo 的情况下运行 UniFlash 时、它会卡住

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将设置更改为"Manual"(手动)、并查看是否可以手动指定连接类型和设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果选择"手动"、则无帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否将 UniFlash 安装为 root 或 sudo?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用普通用户安装 UniFlash、但它会为安装后脚本提供 sudo 密码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Marco54867"]我 使用普通用户安装 UniFlash,但它会为安装后脚本提供 sudo 密码。

    没错。

    嗯... 您使用的是什么 Linux 发行版? 另请提供版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Debian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确切的版本是什么?