This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:tidl_import inDataNorm 无效

Guru**** 3016600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/914045/ccs-processor-sdk-dra8x-tda4x-tidl_import-indatanorm-invalid

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

          我         正在使用   PSDK_RTOS_auto_J7_06_02_00_21/tidl_J7_01_00_10     tidl_model_import   我的 CNN  并  在  PSDK_RTOS_auto_J7_06_02_00_21/tidl_J7_01_00_10/tidl_test/test_dlp_model 中转储    数据    。

         我       已设置  inDataNorm = 1  inMin = 128.0 128.0 128.0     Inscale = 0.00390625 0.00390625 0.00390625但           它无效。

        我  已经  检查   了 TIDL_DataLayer    输出   是否仍然是图像的像素值。

         如何使标准化生效?

     按照  我 给出        我的 tidl_import 和  tidl_infer 参数。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// tidl_import  参数

modelType         = 0
inputNetFile      ="../../test/testvecs/models/public/caffe/test_simple1/test_simple1.prototxt
inputParamsFile   ="../../test/testvecs/models/public/caffe/test_simple1/test_simple1.caffemodel
outputNetFile     ="../../test/testvecs/config/tidl_models/caffe/test/tidl_net_test.bin
outputParamsFile  ="../../test/testvecs/config/tidl_models/caffe/test/tidl_io_test_
inDataNorm = 1.
in均 值= 128.0 128.0 128.0
缩放比例= 0.00390625 0.00390625 0.00390625
inFileFormat = 0
inDataFormat = 1.
inData ="../../test/testvecs/input/test.jpg
PostProcType = 0
perfSimConfig =./../test/testvecs/config/import/perfsim_base.cfg
InWidth = 128
InHeight = 128
inNumChannels = 3
折叠 MaxPoolInConv2D = 0

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// tidl_infer 参数。

NumFrames  = 1
netBinFile     ="testvecs/config/tidl_models/caffe/test/tidl_net_test.bin"
ioConfigFile   ="testvecs/config/tidl_models/caffe/test/tidl_io_test_1.bin"
outData =  "testvecs/output/test.bin"
inFileFormat = 0
#inDataFormat = 1.
inData ="testvecs/input/test.jpg"
debugTraceLevel = 3
writeTraceLevel = 3
enableLayerPerfTraces = 1.
flowCtrl         = 4
#reservedCtrl = 2

谢谢!

Shuai