Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133
工具/软件:Code Composer Studio
我收到下一个建议:
#1530-D (ULP 5.1)检测到分频操作。 建议在运行时将其移动到 RAM 或不使用、因为这些是处理/功耗密集型的
然后、我按照下一个链接的说明进行操作:
https://processors.wiki.ti.com/index.php/Compiler/diagnostic_messages/MSP430/1530
但建议仍然出现、我不知道为什么。 我接下来要做的是:
在 RTC.h 中:
#pragma CODE_SECTION (ADC_getVcc、".run_from_ram") uint16_t ADC_getVcc (void);
在 rtc.c 中:
uint16_t ADC_getVcc (void) { return ((unsigned long) 1023 *(unsigned long) 150)/(unsigned long)(adc_getVref ()))); }
在 main.c 中:
void main (void) { //将处理密集型例程复制到 RAM memcpy ((void*) 0x2000、(const void*) 0xC400、0x0050); while () { adcresult = adc_getVref (); }
在链接器命令 lnk_msp430fr4133中:
SFR:origin = 0x0000,length = 0x0010 peripheral_8bit:origin = 0x0010,length = 0x00F0 peripheral_16BIT:origin = 0x0100,length = 0x0100 RAM_execute:origin = 0x2000,length = 0x0050 RAM:origin = 0x2050,length = 0x0750 INFOA:origin = 0x1800,length = 0x0200 FRAM_execute: origin = 0xC400,length = 0x0050 FRAM:origin = 0xC450,length = 0x3A30 … .bss:{}> RAM /*全局和静态变量*/ .data:{}> RAM /*全局和静态变量*/ .TI.noinit:{}> RAM /* for #pragma noinit */ .CIO:{}> RAM /* C I/O buffer */ .sysmem: {}> RAM /*动态内存分配区域*/ .stack:{}> RAM (高)/*软件系统堆栈*/ .run_from_ram:load = FRAM_execute、run = RAM_execute .infoA (NoLoad):{}> INFOA /* MSP430 info FRAM 内存段*
但是、我不会放入所有代码、我认为优化需要进行这些修改、以便显示。