This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR4133:优化问题

Guru**** 3016060 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/914121/ccs-msp430fr4133-problem-with-an-optimization

器件型号:MSP430FR4133

工具/软件:Code Composer Studio

我收到下一个建议:

#1530-D (ULP 5.1)检测到分频操作。 建议在运行时将其移动到 RAM 或不使用、因为这些是处理/功耗密集型的

然后、我按照下一个链接的说明进行操作:

https://processors.wiki.ti.com/index.php/Compiler/diagnostic_messages/MSP430/1530

但建议仍然出现、我不知道为什么。 我接下来要做的是:

在 RTC.h 中:

#pragma CODE_SECTION (ADC_getVcc、".run_from_ram")
uint16_t ADC_getVcc (void); 

在 rtc.c 中:

uint16_t ADC_getVcc (void)
{
return ((unsigned long) 1023 *(unsigned long) 150)/(unsigned long)(adc_getVref ())));
} 

在 main.c 中:

void main (void)
{

//将处理密集型例程复制到 RAM
memcpy ((void*) 0x2000、(const void*) 0xC400、0x0050);

while ()

{
adcresult = adc_getVref ();
}

在链接器命令 lnk_msp430fr4133中:

SFR:origin = 0x0000,length = 0x0010
peripheral_8bit:origin = 0x0010,length = 0x00F0
peripheral_16BIT:origin = 0x0100,length = 0x0100
RAM_execute:origin = 0x2000,length = 0x0050
RAM:origin = 0x2050,length = 0x0750
INFOA:origin = 0x1800,length = 0x0200
FRAM_execute: origin = 0xC400,length = 0x0050
FRAM:origin = 0xC450,length = 0x3A30

…

.bss:{}> RAM /*全局和静态变量*/
.data:{}> RAM /*全局和静态变量*/
.TI.noinit:{}> RAM /* for #pragma noinit */
.CIO:{}> RAM /* C I/O buffer */
.sysmem: {}> RAM /*动态内存分配区域*/
.stack:{}> RAM (高)/*软件系统堆栈*/

.run_from_ram:load = FRAM_execute、run = RAM_execute

.infoA (NoLoad):{}> INFOA /* MSP430 info FRAM 内存段* 

但是、我不会放入所有代码、我认为优化需要进行这些修改、以便显示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ULP Advisor 会发出"建议"、而不是警告。 你可以不负罪地无视它的建议。

    我认为编译器无法了解您的除法运算(库函数)是否在 RAM 中运行、因为这是由链接器决定的。

    从 RAM 运行代码是一个相对较小的优化。 更好的优化是、如果您有选择、则可以减少分割数。 但您的程序应该执行它需要执行的操作。

    您可以使用“生成设置->生成->编译器-> ULP 顾问”禁用 ULP 建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前一个贡献者所述、放置到 RAM 可能是一个链接器任务、因此编译器不知道、是否完成了。

    其次,我不知道重复调用 ADC_getVref()背后的逻辑。 如果要每次更改、您几乎无法执行该操作。 但是、如果 Vref 是相当恒定值、那么您可以在初始化阶段预先计算该值一次、然后继续使用某种技术。 例如、可以使用乘法反向来消除除法。 假设 Vref 是常数且常数是 ADC_getVref()的读数,则可以提前计算1/ADC_getVref()并与该值相乘,而不是除法。 注意要适当缩放。

    另一个可疑的地方是 memcopy()。 是否确定需要? 在我的世界中、这种放置在链接阶段进行排列、然后是加载器。 用户的 main()中的 memcopy()对我来说是不寻常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回答! 我想我将禁用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答和帮助! 我使用函数 adc_getVref()来监视电池。