Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我目前正在使用 SPI 读取功能从加速计(AIS328DQ)中提取数据、并且无法在 MISO 线路上看到任何流量。 我能够在 MOSI 线路上看到正确的流量、我尝试从特定地址读取数据、但 MISO 线路为0xFF、而我应该根据数据表看到的正确值为0x32。 我粘贴了下面的代码以及逻辑分析仪的屏幕截图
void PortBInit()
{
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOB);
//GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_5);
//GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_5、GPIO_PIN_1);
GPIOPinConfigure (GPIO_PB4_SSI2CLK);
GPIOPinConfigure (GPIO_PB5_SSI2FSS);
GPIOPinConfigure (GPIO_PB7_SSI2TX);
GPIOPinConfigure (GPIO_PB6_SSI2RX);
GPIOPinTypeSSI (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_5 |
GPIO_PIN_4);
}
void SPIInit()
{
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_SSI2);
while (!SysCtlPeripheralReady (SYSCTL_Periph_SSI2))
{
}
SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |
SYSCTL_XTAL_16MHz);
//MOTO_MODE_3 -> CPOL = 1、CPHA = 1
SSIDisable (SSI2_base);
SSIConfigSetExpClk (SSI2_base、SysCtlClockGet ()、SSI_FRF_MOTO_MOTO_MODE_3、SSI_MODE_MASTER、1000000、 8);
SSIEnable (SSI2_base);
}
void AIS328DQ::读取(uint8_t numBytes、uint8_t 寄存器地址)
{
uint8_t 字节 Processed = 0;
//第一个字节发送包含我们要从中读取的地址
发送的//第二个字节包含0
uint8_t addReadBit = 0x80;
TxDataArray[0]=(registerAddress | addReadBit);
TxDataArray[1]= 0x00;
//从 SSI 端口读取任何残留数据。 这将确保接收
// FIFO 为空,因此我们不会读取任何不需要的垃圾。
//“非阻塞”函数检查接收中是否有数据
// FIFO、如果没有、则不会"挂起"。
while (SSIDataGetNonBlocking (SSI2_base、&RxDataArray[0]));
//SSIDataGet (SSI2_base、&RxDataArray[0]);
while (字节处理<数字字节)
{
//将数据放入 Tx FIFO 中
while (SSIBusy (SSI2_base));
SSIDataPut (SSI2_base、TxDataArray[bytesProcessed]);
//冷静一下
while (SSIBusy (SSI2_base));//fook into this
SSIDataGet (SSI2_base、&RxDataArray[bytesProcessed]);
字节 Processed++;
}
}
uint8_t AIS328DQ::getWhoAmi()
{
uint8_t whoami;
读取(2、WHO _AM_I);
whoami = RxDataArray[1]和0x000000FF;//应该在数组的索引1中
返回 whoami;
}
我们非常感谢您的任何帮助。 谢谢!