This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:TM4C123GH6PM 上的 SPI 读取

Guru**** 3018310 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/914036/ccs-tm4c123gh6pm-spi-read-on-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我目前正在使用 SPI 读取功能从加速计(AIS328DQ)中提取数据、并且无法在 MISO 线路上看到任何流量。 我能够在 MOSI 线路上看到正确的流量、我尝试从特定地址读取数据、但 MISO 线路为0xFF、而我应该根据数据表看到的正确值为0x32。 我粘贴了下面的代码以及逻辑分析仪的屏幕截图

void PortBInit()
{
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOB);

//GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_5);
//GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_5、GPIO_PIN_1);

GPIOPinConfigure (GPIO_PB4_SSI2CLK);
GPIOPinConfigure (GPIO_PB5_SSI2FSS);
GPIOPinConfigure (GPIO_PB7_SSI2TX);
GPIOPinConfigure (GPIO_PB6_SSI2RX);

GPIOPinTypeSSI (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_5 |
GPIO_PIN_4);
}
void SPIInit()
{
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_SSI2);

while (!SysCtlPeripheralReady (SYSCTL_Periph_SSI2))
{
}

SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |
SYSCTL_XTAL_16MHz);
//MOTO_MODE_3 -> CPOL = 1、CPHA = 1
SSIDisable (SSI2_base);
SSIConfigSetExpClk (SSI2_base、SysCtlClockGet ()、SSI_FRF_MOTO_MOTO_MODE_3、SSI_MODE_MASTER、1000000、 8);
SSIEnable (SSI2_base);
}

void AIS328DQ::读取(uint8_t numBytes、uint8_t 寄存器地址)
{
uint8_t 字节 Processed = 0;
//第一个字节发送包含我们要从中读取的地址
发送的//第二个字节包含0
uint8_t addReadBit = 0x80;
TxDataArray[0]=(registerAddress | addReadBit);
TxDataArray[1]= 0x00;
//从 SSI 端口读取任何残留数据。 这将确保接收
// FIFO 为空,因此我们不会读取任何不需要的垃圾。
//“非阻塞”函数检查接收中是否有数据
// FIFO、如果没有、则不会"挂起"。
while (SSIDataGetNonBlocking (SSI2_base、&RxDataArray[0]));
//SSIDataGet (SSI2_base、&RxDataArray[0]);

while (字节处理<数字字节)
{
//将数据放入 Tx FIFO 中
while (SSIBusy (SSI2_base));

SSIDataPut (SSI2_base、TxDataArray[bytesProcessed]);
//冷静一下
while (SSIBusy (SSI2_base));//fook into this

SSIDataGet (SSI2_base、&RxDataArray[bytesProcessed]);

字节 Processed++;
}
}

uint8_t AIS328DQ::getWhoAmi()
{
uint8_t whoami;
读取(2、WHO _AM_I);
whoami = RxDataArray[1]和0x000000FF;//应该在数组的索引1中
返回 whoami;
} 

我们非常感谢您的任何帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Kyle Garland]我目前正在使用 SPI 读取功能从加速计(AIS328DQ)中提取数据、并且无法在 MISO 线路上看到任何流量。[/报价] AIS328DQ 数据表显示、CS 在整个读取或写入事务中必须保持低电平。 例如:

    当 CS 为低电平时、AIS328DQ 仅在第二组8个时钟脉冲上驱动 SDO。

    而您的 LSA 捕获显示"SPI enable":

    • 第一个字节变为低电平
    • 会升高
    • 第二个字节变为低电平

    因此、我认为 AIS328DQ 永远不会驱动 MISO 信号。

    由于 AIS328DQ 使用16位传输、 TM4C123GH6PM 对一个帧置位 FSS、因此尝试通过将 SSIConfigSetExpClk () ui32DataWidth 参数更改为16来将 SPI 设置为使用16位帧。 即:

    SSIConfigSetExpClk (SSI2_base、SysCtlClockGet ()、SSI_FRF_MOTO_MOTO_MODE_3、SSI_MODE_MASTER、1000000、 16); 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    我还想知道为什么 CS 线路不保持低电平、将 Config 更改为16位而不是8是很有意义。 我将尝试一下、看看会发生什么情况。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了 DataWidth 参数、但从逻辑分析仪获得了一些有趣的结果。 首先发送 MSB、由于用于 SSI 发送和接收的 TivaWare 函数参数使用32位(不确定为什么 FIFO 长度为16位)、因此先发送0、然后是我的数据。 附件是屏幕截图。

    在每个字节前、发送的数据应该是0x20 0x27、而不是0x00。

    此时、我已将所有内容都拼写为 uint8_t、但仍会获得该结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Kyle Garland">发送的数据应在每个字节之前为0x20 0x27而不是0x00。[/quot]当数据宽度为16位时, SSIDataGet ()和 SSIDataPut ()函数一次以16位运行。 即   、对于 AIS328DQ 的每个16位传输、您需要更改代码以调用 SSIDataPut ()和 SSIDataGet ()一次。 有关这些功能、请参阅以下注意事项:

    [引用]24.2.2.10 SSIDataGet

    注:
    只有写入到 pui32Data 的值的低 N 位包含有效数据,其中 N 是 SSIConfigSetExpClk()配置的数据宽度。 例如、如果接口配置为8位数据宽度、则仅写入到 pui32Data 的值的低8位包含有效数据。

    [引述]24.2.2.12 SSIDataPut

    注:
    ui32Data 的高32 - N 位被硬件丢弃,其中 N 是 SSIConfigSetExpClk()配置的数据宽度。 例如、如果接口配置为8位数据宽度、则会丢弃 ui32Data 的高24位。