This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:缺少所有配置的硬件跟踪分析器菜单

Guru**** 3016330 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913332/ccs-tms320f28379d-hardware-trace-analyzer-menu-missing-all-of-the-configurations

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

在  Windows 10上使用 CCS 版本:9.2.0.00013。

调试器是一款 Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器、已为其安装驱动程序。 Micro 是 TMS320F28379D 控制卡/实验板套件。 所有这些对于代码的定期刷写和调试都可以正常工作。

我已经完成了故障排除指南并执行了"9.4 General IDE"下列出的步骤。 "9.7.7硬件跟踪问题"下的步骤不适用、因为它们假设配置在您在菜单中选择时不会打开、而不是它们不在此处。   

在 CCS 之外、我是否需要执行一些其他过程来对 Blackhawk XDS560v2进行跟踪分析、或者是否缺少代码编写器的某些组件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    TMS320F28379D 和 C2000器件通常没有跟踪功能。

    此致、

    John