Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具/软件:Code Composer Studio
在 Windows 10上使用 CCS 版本:9.2.0.00013。
调试器是一款 Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器、已为其安装驱动程序。 Micro 是 TMS320F28379D 控制卡/实验板套件。 所有这些对于代码的定期刷写和调试都可以正常工作。
我已经完成了故障排除指南并执行了"9.4 General IDE"下列出的步骤。 "9.7.7硬件跟踪问题"下的步骤不适用、因为它们假设配置在您在菜单中选择时不会打开、而不是它们不在此处。
在 CCS 之外、我是否需要执行一些其他过程来对 Blackhawk XDS560v2进行跟踪分析、或者是否缺少代码编写器的某些组件?
谢谢!