This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1243:级联雷达校准

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912529/ccs-awr1243-cascade-radar-calibration

器件型号:AWR1243

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 团队:

最近、我们尝试将反射角置于5m 处来校准雷达、如数据表中所述。

但我们认为距离5m 仍然在近场中、与使用86天线时一样。

每个天线之间是否没有额外的相位作为远场目标?

我们发现校准完成后、远场的方位角和仰角将会出错。

但是、如果我们通过将角置于远场(R~15m)进行校准、则远场的方位角和仰角是正确且稳定的。

我们想知道您的团队如何在近场进行校准、而远场的方位角和仰角仍然正确。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的做法是、在较大的距离内使用较大的角反射器(高 RCS)将为您提供更好的校准、因为较大距离处的零角度误差(将角反射器恰好放置在0度)将会更低。 我们使用5m 距离的原因主要是由于可用的较大的净空间。 如果您具有更大的空间和更大的 RCS 角反射器(确保反射信号具有高 SNR)、则最好使用15或20m 等更大的距离。

    就天线的近场效应而言、 小型贴片天线的距离定义为5m。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    明白了。 这方面与我们一样。

    非常感谢。

    此致、

    许倩仪