请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI 团队:
最近、我们尝试将反射角置于5m 处来校准雷达、如数据表中所述。
但我们认为距离5m 仍然在近场中、与使用86天线时一样。
每个天线之间是否没有额外的相位作为远场目标?
我们发现校准完成后、远场的方位角和仰角将会出错。
但是、如果我们通过将角置于远场(R~15m)进行校准、则远场的方位角和仰角是正确且稳定的。
我们想知道您的团队如何在近场进行校准、而远场的方位角和仰角仍然正确。
非常感谢。