This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28379D:生成错误:TI EABI C/C++解析器中存在缺陷

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912422/compiler-tms320f28379d-build-error-defect-in-ti-eabi-c-c-parser

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:TI C/C++编译器

您好-  

尝试在 Code Composer Studio 10.0.0版中进行编译时出现错误。 我的编译器是 c2000_20.2.0.LTS。 我正在使用 Linux CentOS 7计算机。 我得到的确切误差是:  

生成控制台消息为:  


****为项目构建配置调试****

/home/yoo/ti/ccs1000/ccs/utils/bin/gmake -k -j 8 all -O

编译文件:"../src/ti/F2837xD_Adc.c
调用:C2000编译器
"/home/yoo/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu2 --include_path="/home/yoo/workspace_v10/DEU --include_path="/home/yoo/workspace_v10/DEU/include/ti/FlashAPI /home/yoo/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.0.LTS/include --include_path="/home/yoo/workspace_v10/DEU/include/ti/FlashAPI/Constants /home/yoo/workspace_v10/DEU/include --include_display_warning="/home/yoo/workspace_v10/DEU/include/ti /src/ti/F2837xD_Adc.c --proc-preabi_board_display-board_display_guide-ine-come_proc-ine_ine_probi-display_abi_guest-ines=-proc-ines=-ines=-intrabi_guide-ine-ine-ine-ine-come_ine-probi-come"-ine-probi-come_ine_ine_ine_ine_remote_remote_ine_remote_ine_remote_ine_ine_ine_ine_ine_ine_ine_ine_

>>编译失败
src/ti/subdir_rules.mk:7:目标'strc/ti/F2837xD_ADC.obj'的配方失败

内部错误:/home/yoo/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.0.LTS/bin/acia2000遇到段错误
处理函数时(未知或文件范围)文件(未知)行0

这是由 TI EABI C/C++解析器中的缺陷导致的。
TI 客户支持可能会建议解决方法来避免这种情况。

升级到编译器的最新版本可能会解决此问题。

在 E2E 支持论坛中联系 TI、网址 为 http://e2e.ti.com 、位于
"开发工具"、"TI C/C++编译器"。 请参阅标题为的链接
"提交问题"。

我们需要看到整个错误消息以及完整、可重现的消息
包括所有命令行选项的测试用例。
包含由选项--preproc_with_comment 创建的.pp 文件

gmake:***[src/ti/F2837xD_ADC.obj]错误1.

内部错误:/home/yoo/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.0.LTS/bin/acia2000遇到段错误
处理函数时(未知或文件范围)文件(未知)行0

这是由 TI EABI C/C++解析器中的缺陷导致的。
TI 客户支持可能会建议解决方法来避免这种情况。

升级到编译器的最新版本可能会解决此问题。

在 E2E 支持论坛中联系 TI、网址 为 http://e2e.ti.com 、位于
"开发工具"、"TI C/C++编译器"。 请参阅标题为的链接
"提交问题"。

我们需要看到整个错误消息以及完整、可重现的消息
包括所有命令行选项的测试用例。
包含由选项--preproc_with_comment 创建的.pp 文件

gmake:***[src/ti/F2837xD_TempSensorConv.obj]错误1.
编译文件:"../src/ti/F2837xD_TempSensorConv.c
调用:C2000编译器
"/home/yoo/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu2 --include_path="/home/yoo/workspace_v10/DEU --include_path="/home/yoo/workspace_v10/DEU/include/ti/FlashAPI /home/yoo/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.0.LTS/include --include_path="/home/yoo/workspace_v10/DEU/include/ti/FlashAPI/Constants /home/yoo/workspace_v10/DEU/include --include_display_warning="/home/yoo/workspace_v10/DEU/include/ti /src/ti/F2837xD_TempSensorConv.c --proc-preabi_board_display-board_display_guide-ine-come_proc-ine_ine_probi-display_abi_guest-ines=-proc-ines=-ines=-intrabi_guide-ine-ine-ine-ine-come_ine-probi-come"-ine-probi-come_ine_ine_ine_ine_remote_remote_ine_remote_ine_remote_ine_ine_ine_ine_ine_ine_ine_ine_

>>编译失败
src/ti/subdir_rules.mk:28:目标'strc/ti/F2837xD 的配方

_TempSensorConv.obj'失败
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

我已经为导致此错误的两个文件附加了预处理文件、这两个文件都是 F2837xD 器件系列的 TI 文件。 我已经根据编译控制台中的消息检查了编译器版本是否需要升级、但我拥有的是编译器和 CCS 的最新版本。 我已经对此错误进行了一段时间的故障排除、并联系了 TI 客户支持、后者建议我将问题提交到该论坛。 请告知您可以采取哪些措施来修复此缺陷。 非常感谢。

e2e.ti.com/.../F2837xD_5F00_Adc.pp.txte2e.ti.com/.../F2837xD_5F00_TempSensorConv.pp.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、您遇到了一个已知问题。 在版本20.2.1.LTS 中对其进行了修复。  有关更多详细信息、请参阅 此论坛帖子。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:  

    感谢您的快速响应。

    当我在 CCS 菜单中安装新编译器时、我看到的唯一正确的20.2.1版本是 MSP430编译器。 没有 C2000编译器、只有 C2800和 C6000编译器。 我不确定这是不是问题、我将从此菜单更新的编译器是否最终与我的 F28379D 器件不兼容。 因此、我选择从网站下载。  

    从 http://www.ti.com/tool/download/C2000-CGT-19下载正确的版本后、我将文件放在哪里? 我需要采取哪些步骤来启动并运行该编译器?

    谢谢、  

    索菲亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需后续操作-我从网站下载了更新的20.2.1版本、将其保存在以下路径中: /home/yoo/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.1.LTS、然后删除了同一目录中的旧版20.2.0版本、关闭了 CCS、重新打开并重新构建以避免出现错误! 多么美好的时刻。 现在、我收到一组警告消息:#10247-D 创建输出段".bss"、但没有段规范。 因此、这一旅程将继续。 但是、是的、感谢您帮助解决另一个问题。