工具/软件:Code Composer Studio
您好!
这 (任务名称不会显示在 ROV 中):
https://e2e.ti.com/support/legacy_forums/embedded/tirtos/f/355/t/167143
我已经完成了它告诉我的所有操作。 它是"封闭的"解决方案、但它不是。
我在 Windows 10上,64位 ,使用 CCS 7.2和 XDC 3_32_02_25 (POST 声称它在 XDC 3_25...中已修复)
我只是盲目地这样做,不管它是什么(因为在 CFG 中找到有关此 Java 内容的文档几乎是不可能的)
Task.common$.namedInstance = true; Defaults.common$.namedInstance = true;
但这也不起作用。
创建任务的代码为:
int main(){
Task_handle flashtask;
Task_Params flashParams;
ERROR_Block flashErrorBlock;
char flashTaskName[12]="Flash";
ERROR_INIT (flashErrorBlock);
Task_Params_init (flashParams);
flashParams.priority = 6;
flashParams.instance->name = flashTaskName;
flashtask = Task_create (FlashTask、&flashParams、&flashErrorBlock);
if (flashtask == NULL){
UARTprintf ("网络 Task_create()失败!\n");
BIOS_exit (0);
}
因此字符串"flashTaskName"是永久性的(从不超出范围)。 但我从未得到标签。
有一个成员 flashParams.instance->_size 、但我不知道它是什么。 我找不到任何东西。 它应该是一个字符串大小吗? 没有人在使用它。
最终、该项目有十多个任务、许多任务是动态创建的、因此"CFG"文件无论如何都没有价值。
何时会修复此问题? 或记录正确、以便我们知道该怎么办?