This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM335X:ROV 窗口中未显示对象标签。

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912327/ccs-processor-sdk-am335x-labels-of-objects-are-not-shown-in-the-rov-window

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

这 (任务名称不会显示在 ROV 中):

https://e2e.ti.com/support/legacy_forums/embedded/tirtos/f/355/t/167143

我已经完成了它告诉我的所有操作。  它是"封闭的"解决方案、但它不是。

我在 Windows 10上,64位 ,使用 CCS 7.2和 XDC 3_32_02_25  (POST 声称它在 XDC 3_25...中已修复)  

我只是盲目地这样做,不管它是什么(因为在 CFG 中找到有关此 Java 内容的文档几乎是不可能的)

Task.common$.namedInstance = true;

Defaults.common$.namedInstance = true; 

但这也不起作用。

创建任务的代码为:

int main(){
Task_handle flashtask;
Task_Params flashParams;
ERROR_Block flashErrorBlock;

char flashTaskName[12]="Flash";

ERROR_INIT (flashErrorBlock);
Task_Params_init (flashParams);
flashParams.priority = 6;
flashParams.instance->name = flashTaskName;
flashtask = Task_create (FlashTask、&flashParams、&flashErrorBlock);
if (flashtask == NULL){
UARTprintf ("网络 Task_create()失败!\n");
BIOS_exit (0);
} 

因此字符串"flashTaskName"是永久性的(从不超出范围)。  但我从未得到标签。

有一个成员 flashParams.instance->_size  、但我不知道它是什么。  我找不到任何东西。  它应该是一个字符串大小吗?  没有人在使用它。

最终、该项目有十多个任务、许多任务是动态创建的、因此"CFG"文件无论如何都没有价值。

何时会修复此问题?  或记录正确、以便我们知道该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    请尝试以下操作

        Error_init(&flashErrorBlock);
        Task_Params_init(&flashParams);
        flashParams.priority = 6;
        flashParams.instance->name = "flash";
        flashtask = Task_create(FlashTask, &flashParams, &flashErrorBlock);
    
    
    调用 BIOS_start 函数时、栈被复位并用于 Hwi/Swi 系统栈。 由于 flashTaskName 是 main()的局部变量,因此它是否被过度写入。
    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为更新...  使用这些代码片段进行进一步研究(并保留 CFG 设置、无论它们是什么)

    这不奏效。

    int main(){
    Task_handle flashtask;
    Task_Params flashParams;
    ERROR_Block flashErrorBlock;
    
    char flashTaskName[12]="Flash";
    
    ERROR_INIT (flashErrorBlock);
    Task_Params_init (flashParams);
    flashParams.priority = 6;
    flashParams.instance->name = flashTaskName;
    flashtask = Task_create (FlashTask、&flashParams、&flashErrorBlock);
    if (flashtask == NULL){
    UARTprintf ("网络 Task_create()失败!\n");
    BIOS_exit (0);
    } 

    但显然、这确实如此。

    char flashTaskName[12]="Flash";
    
    int main (){
    Task_handle flashtask;
    Task_Params flashParams;
    ERROR_Block flashErrorBlock;
    ERROR_INIT (flashErrorBlock);
    
    Task_Params_init (flashParams);
    flashParams.priority = 6;
    flashParams.instance->name = flashTaskName;
    flashtask = Task_create (FlashTask、&flashParams、&flashErrorBlock);
    if (flashtask == NULL){
    UARTprintf ("网络 Task_create()失败!\n");
    BIOS_exit (0);
    } 

    或者、这也会起作用:

    int main(){
    Task_handle flashtask;
    Task_Params flashParams;
    ERROR_Block flashErrorBlock;
    
    静态字符 flashTaskName[12]="Flash";
    
    ERROR_INIT (flashErrorBlock);
    Task_Params_init (flashParams);
    flashParams.priority = 6;
    flashParams.instance->name = flashTaskName;
    flashtask = Task_create (FlashTask、&flashParams、&flashErrorBlock);
    if (flashtask == NULL){
    UARTprintf ("网络 Task_create()失败!\n");
    BIOS_exit (0);
    } 

    因此、我不知道为什么这会被设计为一个工作、而另一个工作不工作。 一个在堆栈上、一个在堆上、第三个也在堆中)、但两个都不会超出范围。

    在堆栈上动态声明 C++对象与从堆中"新建"的含义会导致各种问题。  没有人会思考这些问题?  

    另一方面 、我只能让"经典"ROV 发挥作用。  对于"其他"(网格图标) ROV、我得到:

    我进行了搜索、XDC_3_32中的任何位置都没有名为"XDC.ROV.monserver"的文件...  目录。  因此、很显然、TI 不会为您提供一个。   

    我按照联机教程下载并安装了软件包。  所以我不知道它会在哪里。

    从何处获取此文件?  TI 是否为该版本的 XDC 制作了一个?  

    (我是否将其标记为"已解决我的问题"?   我猜是这样。  我必须在其他地方解决 ROV 问题)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、

    请参阅我的帖子、该帖子会与您的帖子交叉。  这不是一个友好的设计。  它会产生我所描述的问题(然后人们花几个小时或几天的时间尝试弄清楚发生了什么)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较新的运行时对象视图需要 XDCtools 3.50或更高版本。 请注意、迁移到更新的 XDCtools 将要求您使用更新的 SYS/BIOS。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、

    是的... 否  现有项目的规模太大、只需任意更改 XDC、RTOS 等...

    我正在尝试对我正在集成到主项目中的内容进行评测。  我导入了一个 simplelink 库、它在额定速度下不能运行。  我想查看执行图(3年前、我看到了 Scott 的 Tiva 教程之一...  并且早已忘记如何查找设置)

    在经典查看器中、我无法查看执行图。  显然、我必须破解 CFG 文件才能启用 UIA。  嗯、我唯一能找到它6年以上的文档、它不能识别任何内容的哪个版本适用(但它显然与 CCS 7以及我们使用的 XDC 版本不兼容、因为它会导致编译崩溃)。

    我敢打赌、我能找到的任何其他文档对于我的环境也是太新了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    我建议您打开有关 Execution Graph 的新主题。 我们尝试将线程保留在单个问题上、以使其更易于阅读。

    Todd