This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我一直在尝试进行软件更新。 几天以来、我一直无法连接到 TI 存储库:
http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/p2linux/
何时备份并运行?
谢谢、
Robert
尊敬的 John:
我在调用"帮助"菜单中的"检查更新"。 在我确认安装之前、我只是想了解是否有任何新的更新。
我有了"问题发生"对话框、详细信息为我提供了上一帖子中的链接。
现在、我已经完成了您建议的"安装新软件"并安装代码生成工具更新。
我仍然在“检查更新”选项中有“出现问题”。 详细信息只需说"找不到补救措施"
但是、最顶部的弹出窗口在详细信息框中有以下错误。
无法完成安装、因为找不到一个或多个必需项目。
正在安装的软件:DS Flash (Win32) 8.3.0.1605 (com.ti.dsflash.win32.feature.group 8.3.0.1605)
缺少要求:调试服务器- Win32 7.4.0.1313 (com.ti.ccstudio.debugserver.win32.feature.group 7.4.0.1313)需要'com.ti.ccstudio.installer.win32.feature.group 7.4.0.00015'、但找不到它
无法满足依赖项:
出发地:DS Flash (Win32) 8.3.0.1605 (com.ti.dsflash.win32.feature.group 8.3.0.1605)
更改为:com.ti.ccstudio.debugserver.win32.feature.group [7.4.0.1152.7.5.0)
无论如何、这不是我的主要问题。 我可以为它打开另一个支持帖子。 XDS 调试器在将固件加载到电路板上时出错。 同一调试器和源代码构建在我的工作 PC 中工作正常、但在我的笔记本电脑上无法正常工作。 因此、我将尝试更新为最新版本、以查看它是否有用。
此致、
Robert
该更新似乎失败、因为它找不到所选更新所依赖的另一个更新。 它是哪个版本的 CCS? 与我拥有的组件相比、上述组件的版本看起来非常旧。 此外、还提到了 Win32、这意味着它必须是 CCSv8.3或更早版本、因为任何新版本都必须是64位版本。
我猜所选的更新与您正在运行的 CCS 版本不兼容。
希望我们可以解决另一个线程上的主要问题。
此致、
John