This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35M52C:维护中的 TI 软件下载站点

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/911250/ccs-f28m35m52c-ti-software-download-site-in-maintenance

器件型号:F28M35M52C
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我一直在尝试进行软件更新。 几天以来、我一直无法连接到 TI 存储库:

http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/p2linux/

何时备份并运行?

谢谢、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    如果您单击该链接、因为它不是可浏览的网站、您将收到该消息。

    您是否从 CCS 中收到有关未找到存储库的消息?  如果从帮助菜单中选择安装新软件、并从下拉列表中选择代码生成工具 Linux 更新、您会看到什么?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我在调用"帮助"菜单中的"检查更新"。 在我确认安装之前、我只是想了解是否有任何新的更新。  

    我有了"问题发生"对话框、详细信息为我提供了上一帖子中的链接。

    现在、我已经完成了您建议的"安装新软件"并安装代码生成工具更新。

    我仍然在“检查更新”选项中有“出现问题”。 详细信息只需说"找不到补救措施"

    但是、最顶部的弹出窗口在详细信息框中有以下错误。

    无法完成安装、因为找不到一个或多个必需项目。
    正在安装的软件:DS Flash (Win32) 8.3.0.1605 (com.ti.dsflash.win32.feature.group 8.3.0.1605)
    缺少要求:调试服务器- Win32 7.4.0.1313 (com.ti.ccstudio.debugserver.win32.feature.group 7.4.0.1313)需要'com.ti.ccstudio.installer.win32.feature.group 7.4.0.00015'、但找不到它
    无法满足依赖项:
    出发地:DS Flash (Win32) 8.3.0.1605 (com.ti.dsflash.win32.feature.group 8.3.0.1605)
    更改为:com.ti.ccstudio.debugserver.win32.feature.group [7.4.0.1152.7.5.0)

    无论如何、这不是我的主要问题。 我可以为它打开另一个支持帖子。 XDS 调试器在将固件加载到电路板上时出错。 同一调试器和源代码构建在我的工作 PC 中工作正常、但在我的笔记本电脑上无法正常工作。 因此、我将尝试更新为最新版本、以查看它是否有用。

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该更新似乎失败、因为它找不到所选更新所依赖的另一个更新。  它是哪个版本的 CCS?  与我拥有的组件相比、上述组件的版本看起来非常旧。  此外、还提到了 Win32、这意味着它必须是 CCSv8.3或更早版本、因为任何新版本都必须是64位版本。

    我猜所选的更新与您正在运行的 CCS 版本不兼容。  

    希望我们可以解决另一个线程上的主要问题。

    此致、

    John