This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AWR1843:AWR1843

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/911191/compiler-awr1843-awr1843

器件型号:AWR1843

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我正在使用目标 AWR1843及其操作系统 TI RTOS 开发一个简单的应用程序,我想使用计时器,所以我使用的是 TI RTOS MCAL 包。 控制定时器的 MCAL 模块是 GPT 模块。  但是、当我尝试将 GPT 模块与操作系统 TI RTOS 配合使用时、我的应用程序无法正常工作。

我的问题是:我们可以将 MCAL 模块与 TI RTOS 配合使用吗? “我也在使用 BIOS 启动和许多操作系统 API 以及操作系统配置”。

正在等待您的回复。

谢谢你  

Nada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nada、

    没有 TI RTOS MCAL 软件包。

    MCAL 软件包用于 AUTOSAR 上下文。 MCAL 包仅在签订了安全 NDA 的情况下提供给客户。  

    我看到您来自大学、您正在从事一个大学项目。 MCAL 将不是适合探索的封装。

    BR、

    Raghu